This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340是否支持1080p30和1080p25?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341, LMH0030, LMH0031, LMH0040, DS92LV0422, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640723/lmh0340-can-lmh0340-support-1080p30-and-1080p25

部件号:LMH0340
主题中讨论的其他部件: LMH0341LMH0030LMH0031LMH0040DS92LV0422DS92LV0421

德拉斯:

请帮助您查看以下信息。

数据表LMH0340支持SMPTE标准包括:424M,259M,292M。

帧速率为60Hz或50Hz。

LMH0340是否支持1080p30和1080p25?

请帮助检查,该问题将影响客户选择我们的解决方案。

非常感谢!  

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运,

    LMH0340/LMH0341要求0341要求外部FPGA实施不同的SMPTE帧速率。 LMH0340/0341提供0341提供卓越的模拟性能,而FPGA实施SMPTE更高层协议。 总之,FPGA 1080p30或1080p25帧速率支持是通过FPGA IP实现的,LMH0340/LMH0341支持0341支持这些帧速率的电气接口。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德拉斯纳赛尔:

    感谢您的回复,但是,项目图如下图所示:

    CPU不是FPGA,也不是MCU,因为LHM0030没有工业温度,我们正在评估LHM0340。

    LHM0340是否支持  基于1080p30或1080p25的MCU?

    请帮助我们!

    非常感谢!

    此致

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian:

    是的LMH0340和LMH0341可以支持1080p30或1080p25。 但是,请注意,这些设备具有5个LVDS信号对和时钟对,需要外部FPGA。 FPGA IP为20位接口提供5个LVDS对(如LMH0030/LMH0031)0031)。 请注意下面的FPGA IP链接和文档可帮助您开发FPGA。

    此致,Nasser

    www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    感谢您的回复,我们将与您讨论3个问题:

    1.我们不使用FPGA,而是使用STM32F030 (MCU)来控制LMH0340的SMBus。 是否可以使用MCU而不是FPGA?

    2.如果我们不使用FPGA,我们如何设计代码或设置参数以使用MCU支持1080p30或1080P25?

    3.从我们的数据表中,我们可以设计我们的电路,但是,您是否可以帮助提供一些建议来保护SDI输出,以避免电涌或其他问题?

    非常感谢!

    此致

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian:

    1)。 要控制LMH0340 SMBus,您可以使用微控制器。 请注意LMH0340视频负载使用LVDS差分对,因此对于实际视频负载,我们需要使用ASIC或FPGA。 我们说FPGA是因为LMH0340已有基本FPGA代码,请访问TI.com。

     2)。 请注意上面的第1点。

    3)。 某些客户使用低寄生ESD保护设备。 请选择电容为0.05pF或更低的ESD保护设备。 高电容会导致输出眼图和回波损耗降低。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德拉斯:

    现在我们正在评估属于贵公司的LMH0340和LMH0040。 自从我们的评估过程以来,我们遇到了一些需要确认的问题。我们的系统图如下所示。

    我们的问题是:

    1. 第1部分(标有1的红圈):摄像头将提供LVDS信号,但信号仅为4对TX和4对TCLK。

      LMH0340和LMH0040需要5对TX和5对TCLK。 我们如何将它们连接在一起?

      备注:我们摄像机的LVDS对为:(TX0+,TX0-),(TX1+,TX1-),(TX2+,TX2-),(TX3+,TX3-),(TCLK+,TCLK-)。

              LMH0340 LVDS对为 :(TX0+,TX0-),(TX1+,TX1-),(TX2+,TX2-),(TX3+,TX3-),(TX4+,TX4-),(TCLK+,TCLK-)。

    2.第2部分(标有2的红圈):MCU将负责通过SMBus总线与LMH0340和LMH0040通信。

     我们使用的MCU可能是STM32F030 (或STM8S103),它会将一些参数设置为LMH0340或LMH0040。 现在我们有了  

     这样 的要求,当摄像机设置为1080p 25fps或1080p 30fps时,我们如何设置LMH0340或LMH0040的寄存器,  

     它将 与摄像机的视频格式匹配。 请给我一个数据表或建议。

     我们的解决方案不应使用FPGA,而应使用MCU芯片。  有关FPGA的所有信息对我们没有帮助。 期待您的回复。

    此致

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运,

    LMH0340和LMH0341的设计使我们必须拥有FPGA才能执行SDI IP和LMH0340/LMH0341功能0341功能的密切控制。 LMH0340/341没有将LVDS数据帧到串行数字流的功能。 因此,LMH0340/LMH0341的0341的FPGA必不可少。

    请看一下DS92LV0421和DS92LV0422,因为这些设备可能更适合您的需求。 请注意此数据表的链接:
    www.ti.com/.../ds92lv0421.pdf

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nasser:

    我们已经阅读 了有关DS92LV0421的数据表,我们认为它可能不适合我们。 原因如下。

      1. DS92LV0421 必须与 DS92LV0422成对使用,但我们的摄像机可以连接 其他制造商生产的许多类型的SDI DVR。

      2. DS92LV0421 输出电平不符合我们的要求。 我们的摄像头将驱动同轴电缆,但不能驱动STP电缆。

      3.我们没有找到 DS92LV0421确认的传输标准 ,例如 SMPTE-296M。

     

      除此之外,我们还有关于LMH0340的问题。 LMH0340能否 自动检测1080p/25fps,1080p/30fps等视频格式? 如果我们的摄像机可以提供这些视频,LMH0340能否识别并将其编码为SDI输出?  

     

      最后一个,如果不满足以上要求,还可以提供SDI函数上的任何其他集成芯片?  

      下图是实际项目中的使用情况。红色帧部分是我们生产的整个设备。 非常感谢!

    最好的餐厅

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian:

    感谢您的进一步澄清。 这很有帮助。 根据您的结构图,您确实需要具有SDI输出的设备,因此DS92LV0421不符合此要求。  

    LMH0340无法自动检测或传输SDI视频格式。 我们必须有FPGA才能进行SDI视频帧。

    我不知道有一个设备具有4个LVDS对+带集成SDI视频帧的时钟。 许多其他客户都具有相同的功能,但他们使用FPGA来构建SDI视频帧。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:
    明白了,非常感谢您的支持!
    此致
    吴运文