This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:是否可以启用/禁用单个端口?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634645/tusb8041a-could-we-enable-disable-individual-port

部件号:TUSB8041A

大家好,

我的客户正在考虑使用TUSB8041A,但希望单独控制4个端口中的每个端口。 TUSB8041A是否支持启用/禁用单个端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用I2C或OTP ROM永久禁用/启用集线器上的端口,但在活动操作期间,任何端口禁用/启用均由USB主机控制器控制。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    我的客户希望选择在启动过程中要启用/禁用的端口(BIOS配置)。 在这种情况下,如何配置寄存器? 它是否通过端口配置寄存器中的已用[3:0](表5)? 它们的上游端口是3.0。

    我在这里只找到6设置,但在表15中,它提到每个位都对应于每个端口,端口1和3被禁用除外。 可以告知如何设置单个端口启用/禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 使用的寄存器位来启用/禁用端口。  如上所述,唯一无效的组合是如果您尝试同时将端口1和3标记为禁用。  如果您的所有端口都支持USB 3.0 且可移除(无永久连接的设备)-则只需设置使用的寄存器。

    此致,

    JMMN