This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340 / IBIS模型[Model] PCIe_Gen2中的错误?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634471/tusb7340-tusb7340-error-in-ibis-model-model-pcie_gen2

部件号:TUSB7340
主题中讨论的其他部件:TUSB7320

您好,

客户使用 TUSB7340,TUSB7320 IBIS模型模拟TUSB7320,然后发现附加的输出不正确。 他们试图将 USB3_DE_MAIN的值从0.4ns更改为NA,然后他们可以看到正确的输出。 您能否检查并确认此更改是否正确,以便正常操作?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    我们会将信息发送给指定的工程师,我们正在努力向您发送回复。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    很抱歉催促您,但我正在等待您的回复。 提前感谢。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    请注意,TUSB7340已标记,NRND和对此设备的支持有限,是的,他们可以在IBIS中进行此更改以修复它。

    此致,
    Roberto。