This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:能不能告诉我UCC5320S' s "峰值源电流"当Ta=85℃时?

Guru**** 2769555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637917/ucc5320-could-you-tell-me-about-ucc5320s-s-peak-source-current-when-ta-85

部件号:UCC5320

你好,团队。

我是之前问过以下问题的人。

https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/63.3345万

※很抱歉,互动在中间停止了。

您能告诉我,因为有另一个观点问题吗?

<问题>

从数据表的描述中,“IOH (峰值源电流):2.4 A @ min (Ta =125℃)”将是,但您会告诉我在Ta=85℃时IOH (峰值源电流)的值吗?

※我想知道由于内部电路的个别变化和温度相关性,行驶电流的最坏降低程度。

(其中,客户考虑的温度条件是85℃。)


<背景>
·考虑IOH的价值,客户正在同时检查UCC5320S和UCC5350S。

·UCC5320S和UCC5350S的价格差异很大,如果可能,我会考虑UCC5320S。

·客户无法教我IGBT的器件型号,因此我们想根据此驱动电流的最差条件判断客户是否可以使用IGBT。

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masumi:

    在工作台上,我可以测量85°C时的典型电流IOH,但必须由我们的测试团队来确定最小值。
    我可以为您提供IOH与温度的典型曲线,但我需要几天时间来完成此操作。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复,Mateo-San。

    >我可以给你一个典型的IOH与温度曲线,但我需要几天以上才能完成。

    我看到...
    你能给我一个IOH与温度的典型曲线(85℃,125℃点)吗?
    此外,您能否向本产品的测试工程师确认以下考虑是否正确?

    <考虑>
    ① μ A:​​℃℃125 μ A和85 μ A点的IOH实际测量值。
    ②:确认数据表上的规格百分比有余量。
    ※通过将数据表的最小规格值与实际测量值(Ta = 125℃)数据进行比较计算得出。
    ③:将以②为单位计算的余量调整为85℃处的测量值。
    ※在Ta = 85℃时,此计算是否可被视为驱动电流的最差值?


    此致,
    Sekiguchi Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masumi-San,

    是的,我将为您创建一条典型曲线。

    我已将您的问题转发给我们的测试团队,并将向您介绍他们的最新回复。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masumi-San,

    对于UCC5320S,请使用以下IOH和IOL与温度的典型特征。

    85C时的值为:IOH @ 85C = 3.59A,IOL @85C = 4.3A



    我对延误表示歉意!

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sekiguchi-san,

    我审计了一些线程,注意到您没有单击绿色按钮让我们知道这解决了您的问题。

    如果是,请为我们单击该按钮;如果不是,请告诉我们我们可以提供哪些帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我迟到了联系您。

    我要推动它。