This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044RGCEVM:主板问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638911/tusb8044rgcevm-board-issues

部件号:TUSB8044RGCEVM

当我们尝试使用产品时,主板上的组件出现故障,导致轻微火灾(隔离在主板上)。 我联系了Mouser,要求退回有此问题的产品,他们告诉我,我需要首先直接与TI联系。 请告诉我,您需要进一步了解哪些方面才能继续进行此项工作。电容器(C70)起火了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    我很抱歉发生了这种情况! 散装电容器似乎是反向安装的,但在板测试过程中应该会卡住。 您能否接受朋友的请求并向我发送EVM损坏部分的照片?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    请发送电子邮件至a-riveramorales@ti.com吗 ?

    我需要就本董事会请求向您提出更多问题。感谢您的时间和帮助。