This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:24V导轨操作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631040/tic12400-q1-24v-rail-operation

部件号:TIC1.24万-Q1
主题中讨论的其它部件: TVS3300

团队,

我有一位客户对使用具有24V导轨的TIC1.24万-Q1进行输入感兴趣。 对于使其与24V导轨配合工作的输入瞬态保护电路,我们有什么建议吗?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,

    您是否有客户关心的瞬时资料?   

    另外,24 V最大VS电压仅适用于高达TA = 85 C的温度 。较高的温度,如TA = 105 C,VS额定值为18 V

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    感谢您回复我。 瞬时脉冲描述如下:

    瞬时1 -怠速时的蓄电池电压:
    峰值电压<=70 V,持续时间<=2毫秒
    时间段>= 15秒
    不允许在20个测试脉冲之前出现设备故障

    瞬态2 -怠速时的蓄电池电压:
    峰值电压<=50 V,持续时间<=50 ms
    时间段>= 15秒
    不允许在20个测试脉冲之前出现设备故障


    您是否有任何见解? 是否有保护电路的建议?

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    我有更新吗?

    谢谢,此致,
    Mihir Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,

    很抱歉,我本周生病了。  今天将对此进行研究。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mihir,这是仅用于INX引脚还是也需要电源保护?

    INX引脚可耐受高达35 V的电压,因此您需要在70 V和50 V瞬变电压期间夹紧至电压,以保护设备。 如果需要,我可以寻找电视来帮助解决此问题。 针脚上是否也应有负电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    这主要用于INX引脚。 耗材需要保护,但是客户已经有了解决方案。

    针脚上不会有负电压。 如果能推荐几个TVS二极管就好了。

    现在我的问题是:快速TVS二极管是否足够? 或者我们是否需要一个更精细的解决方案,包括接地盖和串联电阻器?

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,

    理论上,如果电压低于ABS最大电压,则仅使用TVS二极管就不会出现问题。  我将与设计团队讨论以确认并回复。  

    一般而言,系统在ESD保护输入处具有一些外部RC,如数据表中的ESD等级所示。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    您是否成功地与设计团队沟通过? 电视是否足够? 您是否对二极管有建议?

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,

    设计团队能够确认,只要电压保持低于设备的ABS最大额定值,就不需要外部组件。  同样,仍需要外部组件以实现数据表中指定的更高级别的保护。

    对于部件推荐,TVS3300或类似产品将正常工作。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andrew。 感谢您的支持!

    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,Mihir,

    对之前的一些延误表示歉意。  如果您有其他问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    此致,

    Andrew