This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:使用电容器时OE引脚的内部阈值

Guru**** 2472510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641816/tmds181-internal-threshold-for-oe-pin-when-using-capacitor

部件号:TMDS181

您好,

如果在OE引脚和GND之间连接0.1uF电容,请告诉我OE引脚的内部阈值(VIH和VIL)。
当在VCC = 3.3V时测量时,OE引脚的端子电压约为2.5V。
此外,请告诉我内部的偏压?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato

    我正在检查您的问题,让我与团队确认答案,我将尽快回复您。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的及时回复。

    我期待尽快听到您的详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sadanori

    此引脚由VCC进行内部偏置。 由于电压表阻抗,您看到的电压大约为2.5V。 电压表阻抗和上拉电阻之间有分压器。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的回复。

    能否告诉我OE引脚上的内部上拉电阻的值?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kato-San,

    内部上拉电阻器为200k,如数据表上的图24所示。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    很抱歉忽略了您上面提到的内容。
    我了解情况,如果我收到客户的其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题Sadanori,可以随时询问。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    很遗憾,我收到了客户的另一个问题。

    他使用了具有高阻抗(MΩ Ω 的顺序)的探针,因此他不认为OE端子电压下降低于2.50V。
    如果在VCC=3.3V时降至2.5V,则意味着OE引脚和GND之间连接了625kΩ Ω 电阻器。
    你能不能再给我你的建议,因为他很困惑?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sadanori

    这里有一个分压器。 连接电压表时,您将会遇到压降。 我们与设计团队确认此电阻器的值为200 k,但制造过程可能会更改此值。 此电阻器的值为150 k至250 k (表中的名称是Roepu,图中的名称是Rrst)。 因此,例如,如果它们的电压表具有800K的输入阻抗,并且该引脚上的电阻为250k,则结果为2.51V,而电压表上的1 M为2.64V。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的及时回复。

    我将再次查看客户评估情况,并回复给您。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sadanori

    我希望此信息能帮助您。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    我们的客户通过使用输入阻抗为10MΩ Ω 的数字万用表再次测量OE引脚电压。
    不幸的是,该电压约为2.5V。
    那么,您能否使用TMDS181RGZEVM再次检查OE引脚电压?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    我还使用带数字万用表AD7451A的TMDS181RGZEVM测量OE引脚电压,在VCC = 3.27V时约为2.34V。
    此外,在关闭电源期间,VCC和OE引脚之间的阻抗为188kΩ Ω,OE引脚和GND之间的阻抗为195kΩ Ω。
    那么,请告诉我电压下降的详细原因是什么?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato

    您能否确认您是如何采取措施的? 您是否拆下了R77电阻器? 您是否放置了C26电容器?


    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    当然,在 测量OE引脚电压时,我拆下了R77电阻器并将0.22uF电容器添加到C26,即使拆下C26电容器,测得的电压也是相同的。
    然后,在断电期间测量OE引脚和VCC/GND之间的阻抗时,我拆下了R77和C26。
    我认为您可以通过进行相同的测量来理解这种症状。

    因此,请您告诉我为什么电压会尽快下降?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kato-San,

    我认为当设备打开并连接电压表时,可能会影响输入阻抗(从OE到GND)。 使用您正在报告的值,此阻抗似乎更改为473k。 我认为从OE到Vcc的阻抗是正确的。 让我与设计团队确认一下。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的回复。

    我期待尽快从您的设计团队获得详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    如果您有任何更新,请告诉我吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San

    很抱歉耽误您的时间,但我们仍在与团队讨论此事。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您报告当前状态。
    我期待从您那里获得详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato

    与设计团队讨论后,我们无法确定OE到GND的阻抗,因为它具有在设备打开时改变阻抗的有源电路。 我们可以确保此引脚具有上拉电阻器,其值为150k至250k。 我们可以考虑,当您只有无源连接时,此电压水平的变化范围为2.3V至2.55V。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您提供信息。

    我还有一个请求,请告诉我OE引脚的内部阈值。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    也许这一个听起来与逻辑有点不同,但设计团队确认此OE引脚从1.9V变为3V。 在这种情况下,阈值无关紧要(如第7页上的注释1所示,"上拉电阻器配置将内部偏置设置为与表中所示值不匹配的适当电压水平",此设备将仅使用电容器工作。 在这种情况下,由于充电时间,电容器值非常重要。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的解释。

    OE针脚的阈值电压是否不泄露?
    如果可能,请告诉我阈值电压。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-san

    请查看第7页上的表格,其中包含输入电压的阈值。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    我想知道在OE引脚和GND之间连接电容器时的内部阈值电压。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San

    正如我在上一篇评论中所说的那样,当您在此引脚中有一个电容器时,就像在外部直流电容器中断开一样,而您只有内部上拉电容器。 在这种情况下,阈值无关紧要(如第7页上的注释1所示,"上拉电阻器配置将内部偏置设置为与表中所示值不匹配的适当电压水平",此设备将仅使用电容器工作。 在这种情况下,由于充电时间,电容器值非常重要。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您的快速响应。

    我们将利用您提供的信息说服客户。
    我非常感谢你们的合作。

    此致,
    加藤