This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CS引脚,输出或输入?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634068/tps2549-q1-cs-pin-output-or-input

部件号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ] CS引脚,输出或输入?

您好,

引脚功能表显示CS引脚是输出引脚。
但是,如果我们看到原理图,这似乎是输入引脚。
即,它从DCDC的反馈网络获取电流。




我知道,从引脚功能的角度来看,此引脚应该告诉DCDC的负载电流,因此可以将其视为输出引脚...

你有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您说得对。 我们可以将其视为输出引脚,以告知DC/DC负载电流。  基本上,它吸收来自DC/DC的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,永强!!