This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610

Guru**** 2471280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638422/ds125df1610-ds125df1610

部件号:DS125DF1610

你(们)好

我需要读取TI再计时器生成并发送到电缆的PRBS模式。

此信息将帮助我调试使用此DS125DF1610时遇到的问题。

问题:在通过HEO和Veo测量眼孔时,30次中,两个参数都得到零。但当我再次测量同一电缆时,得到的数字很高(而不是零)

有人可以提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    您能否向我们提供一些有关您正在编写的注册表的信息,以获取您对HEO和Veo测量值的反馈? 我怀疑可能发生的情况是有另一个正在运行的进程刷新HEO和Veo测量值,而您的程序可能在刷新时捕获HEO和Veo缓冲区,从而产生一个“0”读数。

    如果您能让我们知道您的注册记录(或代码)和相应的回读,这将有助于我们了解可能发生的情况。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我正在从通道寄存器读取:
    0x27水平眼孔
    0x28垂直吊环开口

    我的代码是系统上唯一运行的代码,它不是多线程的,所以我不认为它是寄存器读写上的争用。

    高级描述:
    我的系统在电缆上执行4个数据位传输,并在电缆另一侧读取这些位。

    我的DS125DF1610设备被配置为运行@ 10 GHz的代码生成器,并生成PRBS模式(4个数据位由8个差分信号表示)。这些位将发送到我的发射器,然后通过电缆发送它们。
    另一端有一个接收器模块正在读取数据,Rx输出信号连接到另一个执行眼睛检查的DS125DF1610。

    DS125DF1610 (代码生成器)--> Tx -->电缆--- Rx -->DS125DF1610 (眼睛检测器)

    在“眼部检查器”中,有些读中我得到了HEO和Veo的绝对零,而其他读中我得到了极好的大开眼界的读数。 这意味着我得到了极好的眼部开度或绝对零(没有差信号读数!!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    感谢您的描述。 我认为在整个过程中,您作为眼科检查仪使用的DS125DF1610从未脱离锁定状态?

    如果是,则问题似乎不是链路完整性问题,而是可能在DS125DF1610逻辑中。

    HEO和Veo值大约每10毫秒更新一次,所以我认为,每隔一段时间,您就会捕捉到HEO和Veo,此时它会根据下一个测量值刷新值。

    请尝试以下操作,强制手动触发HEO/Veo回读。 假设您位于通道寄存器页面:

    REG 0x67[5]= 0 //禁用HEO/Veo EOM锁定监控
    REG 0x23[7]=1 //在Reg 0x24[1]=1时获取HEO/Veo
    REG 0x24[1]= 1 //获取HEO/Veo测量(自清除)

    ---回读Reg 0x24[1],然后等待它变为0'b,表示HEO/Veo测量已准备就绪
    读取HEO的Reg 0x27
    读取Veo的Reg 0x28

    REG 0x67[5]= 1 //重新启用HEO/Veo EOM锁定监控
    REG 0x23[7]=0 //将HEO/Veo采集设置回正常操作

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的回答,我对此有几个问题:
    1)您能否详细说明10毫秒的刷新率,您是否意味着10毫秒是最大采样率?
    所以当我在10 GHz传输时,采样周期为每10毫秒,而不是对每项事务进行眼睛检查?

    2)您上面描述的手动锁定过程,我是否需要执行每个示例,还是init的一次性命令
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    1. DS125DF1610不断刷新它的HEO或Veo回读值,以确保"眼睛健康"足以保持锁定。 此刷新率是更新HEO/Veo参数的默认采样率。

    我不太确定您对"每笔交易"的定义。 您指的是每个位还是一串位? HEO/Veo回读假定在进行HEO/Veo测量之前,许多位已经过去,而不是一个位转换

    2.我建议每次您的程序测量传入HEO和Veo时都执行上述步骤,以便在您获得测量值后,设备恢复其自动刷新行为。 否则,如果您只是从Reg 0x27和Reg 0x28读回,您可以简单地放弃0 HEO和0 Veo的回读值,假设您一次只读一次,并且不会重复看到此回读值 (将其视为"噪音滤波器"方法)。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我还是很困惑:(

    每10毫秒刷新一次HEO和Veo是什么意思? 这是否意味着,如果我每1毫秒读取一次Veo和HEO,我将获得相同的读数10次,直到下一次刷新?

    设置的目的是验证Tx和Rx随时间推移的质量,这意味着我将长时间发送比特流并分析大开眼界,因此添加此过程将会在运行时产生开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    您的理解是正确的。 如果您在刷新HEO/Veo值后立即开始读回,则HEO和Veo值应在大约10 ms的窗口内相同。

    每次达到锁定监视器定时间隔时,HEO/Veo中存储的值都会复位,并且新的HEO/Veo测量会自动开始。 因此,为确保HEO/Veo读回准确,应通过设置Reg 0x69[5]=0来禁用此自动10毫秒“刷新”。 这样,在写入Reg 0x23[7]=1和Reg 0x24[1]=1之后的回读将是最近获得的HEO/Veo值。 否则,在发生新的自动HEO/Veo测量时,您可能会读回HEO/Veo值。

    如果在正常操作条件下HEO/Veo每10毫秒刷新一次,添加此过程是否仍会显著缩短运行时间?

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于这些事实,我不需要将采样速率提高到10毫秒以上。
    我将更新我的测试代码,按照您根据反馈提出的建议进行采样,而不是定期进行。
    我可以在10毫秒的时间间隔内进行所有计算,这样就不会有程序开销。

    您提到的另一件事是,检查器可能会解除锁定,我如何检查检查检查器的状态并确保它仍然处于锁定状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    执行此操作的快速方法是回读Reg 0x78[4],这是CDR锁定状态位。 这将告诉您DS125DF1610当前是否锁定。 如果希望在程序中设置中断标志,而DS125DF1610曾经脱离锁定状态(换言之,事件标志),则可以在Reg 0x79[1]和Reg 0x78[3]中设置中断。

    我忽略了说,有一本可用于此设备的编程指南可帮助您进行编码开发工作。 我将很快向您发送一封电子邮件,并附上此文档。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    Reg 0x23[7](EOM_GET_HEO_Veo_OV)是否有任何限制 ?

    我在我的代码中实施了你的建议,用于手动触发,但我不能将寄存器EOM_GET_HEO_Veo_OV值修改为'1',我甚至在写入后也得到0的读数1。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略我的上一篇帖子-我可以写来注册。

    在我实施您的建议,将HEO/Veo的自动读数转为手动触发读数后,我得到的是HEO和Veo的零值。
    有时,我会得到所有车道的眼部开度绝对为零,而所有其他读数都具有良好的眼部开度(与之前的自动读数一样)。

    还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    您是否看到HEO和Veo的所有读数都为零? 如果不是,则零的回读是否比自动触发的情况更糟?

    此外,您能否发送有关您正在编写的代码的信息? 也许我们可以在感恩节假期回来时尝试模仿这种行为。

    请注意,我们的团队将于下周一(11/27)结束。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是相同的开关自动触发

    为您提供完整的信息:
    我为@检查器的CDR_LOG_STATUS添加了一个检查,发现当我看到零眼开启时,它处于解锁状态。

    导致CDR未锁定的根本原因是什么?
    如果接收器停止获取新数据,CDR是否会解除锁定? 还是与内部计时相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    经过大量调试后,我发现在某些运行中,CDR在初始化过程结束时解锁,导致零眼张读取。

    在我的代码中,我有一个初始化的部分,我在其中重置CDR (使用CDR_RESET_OV和  CDR_RESET_SM),等待0.2秒,然后开始大开眼界的检查,在我的大多数回归中,此代码按预期工作(我锁定了CDR), 在某些情况下,我在重置后未锁定CDR。

    是否为确定性操作? 这意味着我可以在重置后等待足够长的时间,然后开始眼神交流检查,如果是,建议的等待时间是多少?

    如果不是,在重置后,启动眼部开度检查的正确方法是什么。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    感谢您在我们度假期间的耐心等待。 等待0.2 秒就足够了。 根据我的同事Rodrigo提供的信息,CDR锁获取时间应在100毫秒内: e2e.ti.com/.../227.3495万

    如果您希望在您的方法中更具确定性,我的建议是在继续读取HEO/Veo之前始终进行条件检查以确认CDR锁定。 这在您的实施中是否可以接受?

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我要通过增加等待时间和执行重新启动来解决CDR解锁问题,但两者都没有帮助,因此我怀疑CDR解锁是问题而不是问题。

    我将尝试启用数据丢失中断,并检查是否存在Eye Checker停止接收任何数据的情况, 您怎么看?

    如果您记得我的系统中有一个重新计时器被配置为模式生成器(PRBS31),另一端的接收器重新计时器被配置为Eye Checker (存在CDR解锁问题),  是否有方法验证模式生成器在我配置数据后是否正在发送数据(通过读取寄存器或 通过中断)?

    *此检查将帮助我找出未锁定CDR问题的根源。

    为了提醒您,我的系统如下:   

    再计时器(模式发生器- PRBS) ->发射器>----------- 电缆----------- >接收器->计时器(眼睛检查器-在我的回归过程中,我检查了CDR并将其解锁)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael
    我在添加了相应的内容后解决了问题,感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manar:

    很抱歉没有跟进您最近发布的帖子。 根本原因和解决方案是什么?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该问题与CDR重置后立即尝试测量眼部开度有关,在CDR重置完成锁定且能够读取正确的眼部开度值后,增加了2毫秒的等待时间(可能更短的等待时间会起作用,但为了安全起见,我使用了2毫秒)。