This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:如何将合作伙伴信息修改为DS90UB940,以及为什么HDMI输入不是核心输入?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634686/ds90ub949-q1evm-how-to-modify-the-partner-information-to-ds90ub940-and-why-the-hdmi-input-is-not-corrent

部件号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他部件: Alp.

你好,团队。  使用DS90UB949-Q1EVM板时遇到问题。

我选择 了DS90UB949配置文件,Launchpad可以读取 DS90UB949的寄存器,所有跳线和开关都按照 用户指南处于正确状态。  

  • 故障1:

如图1所示,DS90UB949配置文件的默认伙伴是DS90UH926,我们使用解串器DS90UB940,因此我需要修改伙伴信息,但我不知道如何操作  

修改它。

  • 故障2.

我 通过HDMI端口和PC输出1920*1080@1080@60将PC主机连接到EVM板,但HDMI选项卡显示如图2所示。 (我将HDMI视频输出到另一台PC显示器,显示正常)。

非常感谢!

图1.  

M. 一  

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angus,
    1.否,默认值不是UB926。 您必须将UB940与UB949连接,然后ALP将自动显示UB940设备;
    2.链接UB940后,显示分辨率将会更改,您应该会看到稳定的HDMI时钟检测。
    因此,我建议您将UB949与一个去串行器EVM板(如UB52板)连接。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Steven,感谢您的帮助。
    我们定制的UB940板正在测试中,我们不知道是否正常,因此我们想使用UB949 EVM板对其进行测试。
    现在,Launchpad无法读取远程UBSB的寄存器。
    我无法理解为什么UB949的HDMI输入与UB940有任何关系。
    我们想购买一个UB940 EVM板,但它将需要一个多月的时间,并且可能不符合产品计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Steven。 今天,我发现EVM板和我们的电路板之间的FPD端口引脚定义不一致,因此我们修改了引脚,一切都正常! 与视频和反序列化器的链接正常。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angus,

    做得好!

    此致,

    Steven