This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:TDR分析中的阻抗下降

Guru**** 2521600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06-Q1, TPD1E05U06-Q1, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630334/tpd2e2u06-q1-impedance-drop-in-tdr-analysis

部件号:TPD2E2U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06-Q1TPD1E05U06

尊敬的先生:

我们的客户正在其系统中使用带FPD Link III序列化器和反序列化器的TPD2E2U06-Q1。  

他们通过TDR分析了其系统上的阻抗,并发现TPD2E2U06-Q1从100欧姆降至75~85欧姆。

设备是否对信号传递的阻抗影响如此之大? 您能否建议如何减少下降?

如果设备不适合FPD Link III,请告诉我哪种设备更好,以及您选择它的原因。

此致,

KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KOIDE,

    我对答复的拖延表示歉意。 他们是单端还是差分。

    此外,此处还提供了客户可用于执行更多模拟的TPD2E2U06-Q1的S参数模型。

    e2e.ti.com/.../5657.TPD2E2U06Q1.s2p

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑,

    感谢您的反馈。 他们在做差异。 他们已经在不同线程中使用了您提供的TPD2E2U06-Q1的S参数模型。

    如果您对降低阻抗降有任何建议或意见,请告知我们。 如果可能的话,我想亲自向您发送他们的布局和阻抗曲线。

    我们将感谢您的合作。

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑,

    您能否向我们提供您的反馈? 非常感谢您的合作。

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KOIDE-SAN,

    我了解您看到的内容,并相信该设备会对信号产生很大影响。 设备的电容是最大的因素。
    我建议您使用TPD1E05U06-Q1,其典型上限为0.4pF。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑,

    感谢您的反馈。 我们了解阻抗取决于其电容,因此建议使用低电容设备TPD1E05U06-Q1。

    我将与我们的客户分享这些信息。 作为参考,除了更换设备之外,您是否还有其他降低阻抗的想法?

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑,

    我们的客户向我们询问有关TPD1E05U06-Q1的信息,如下所示。 请您提供有关它们的建议吗? 非常感谢您的迅速回复。

    - TPD1E05U06-Q1是否适用于使用 SerDes DS90UB913A/914Q-Q1的FPD Link III信号?

    -哪种方法更好 地确认FPD Link III的传输特性,查看眼图打开或阻抗测量? 您是否有评估信号质量的标准?

    -您是否有关于TPD1E05U06-Q1阻抗的数据?

     我们需要如下所示的阻抗曲线。 来自TI应用手册SLVA793。

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KOIDE-SAN,

    眼图和阻抗测量对规格都很重要,因此必须通过才能工作

    这是我为TPD1E05U06所拥有的S参数模型,您可以使用FPD Link III Rise Time模拟TDR测量

    e2e.ti.com/.../TPD1E05U06.s2p

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑,

    感谢您的反馈。 非常乐于助人 我可以确认TPD1E05U06-Q1是否适合FPD Link III吗?

    此致,
    KOIDE