This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:散热信息

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633906/sn65lbc180-thermal-information

部件号:SN65LBC180

您好,

我们的客户要求我们披露以下有关SN65LBC180DRG4的信息

*结温的绝对最大额定值

*热阻Theta JC或psi JB

我们是否可以获得这些信息?  

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弘山

    我们将努力为您实现这些价值。 我们应该在本周晚些时候提供最新情况。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的支持。
    请在您获得数据时告知我们。

    谢谢,此致,
    Hiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-san,您好!

    最高接点温度为150C。 Theta JC是40.4 ,psi JB是38.4。

    我希望这能有所帮助,
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bobbi-San,

    感谢您的检查和发送信息。

    这将 使客户更容易决定是否使用此功能。  

    谢谢,此致,

    Hiro