This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万IS:在K2E板上的Linux上需要使用DP8.3867万IS phy。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639876/linux-dp83867is-need-to-use-dp83867is-phy-at-linux-on-k2e-board

部件号:DP8.3867万IS
主题中讨论的其他部件: DA8XX66AK2E05

工具/软件:Linux

您好,

我们在K2E型开发板上使用TI DP8.3867万IS phy。 我能够在u-boot配置和使用此PHY。

现在我也想在Linux上使用此功能,但即使在将此功能添加到设备树之后,也无法使用PHY。

[ 24.35.2823万 ] SerDes未锁定
[ 24.87.1627万 ] netcp-slave 1.0 1上未找到262.011万.netcp: phy
[ 24.88.1475万 ETH] Net eth1:打开模块失败
[ 25.18.7608万 init] random:crng init done
[ 27.17.7168万 ] SerDes未锁定
[ 27.69.6699万 ] netcp-slave 1.0 0上未找到262.011万.netcp: phy
[ 27.70.7509万 ETH] Net eth0:打开模块失败

我想澄清一下,在K2E EVM中,SGMII参考时钟为156.25MHz,但我们的定制主板具有125MHz时钟。 PHY在板载SGMII模式下连接,我在某处看到SGMII 在Linux上不支持此PHY,我从驱动程序中确认了这一点,并且没有在Linux上写入配置。

请告诉我,根据上述要求,需要进行哪些更改。

谢谢

王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prince:

    似乎未检测到PHY。 以下是Keystone论坛上有关如何在设备树中配置DP8.3867万的帖子: e2e.ti.com/.../207.0564万

    您是否可以在PHY上读/写寄存器?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Demsg.txtHiAniruddha,

    我已经尝试了e2e.ti.com/.../207.0564万中提出的任何建议,但没有成功。

    在重新注册PHY reg的访问时,我们没有任何工具来读取Linux上的PHY reg。 如果有任何问题,请告诉我。

    我也在安装水模。 如果可以帮助,请查看这些内容。

    谢谢

    王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的任何建议。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prince:

    除了未检测到PHY这一事实外,调试消息并不能真正深入了解与PHY的通信。 我建议与keystone团队确认需要进行哪些更改才能通过MDIO接口访问PHY。 Linux驱动程序中已经实现了注册访问功能。

    您提到与K2E相比,您的电路板上有一些变化,您是否能够共享原理图。 如果您无法通过公共论坛共享它,您可以使用E2E的私人消息功能共享它。

    同时,我建议尝试以下调试步骤,
    1.关闭系统电源,测量RBIAS电阻器的电阻。 这将连接在DP8.3867万IS的引脚12上。 RBIAS应为11kohm 1 %。
    2.打开系统电源,检查电源针脚上的电压是否正确。 有关引脚编号和电压限制,请参阅数据表。
    3.测量RBIAS引脚和接地之间的电压。 应为~1V。
    4.使用示波器,探头将PHY的时钟输出引脚(引脚21)连接起来。 默认情况下,PHY应发送25MHz输出时钟(如果正确通电)。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anurudh:

    现在,我能够检测到PHY,链路以100Mbps (完全)的速度启动。 即使在这之后,我也无法在SOC之外执行ping操作。 自ping成功。

    我刚刚将SGMII配置从U-boot PHY驱动程序移植到Linux PHY驱动程序代码。  我正在附加日志。 请检查您是否可以从这些建议中提出建议。

    我在“dp8.3867万_config_init”函数中也使用了PHY寄存器的值。

    [ 20.79.9564万 直接注册地址:0x0,值= 0x1140

    [ 20.80.5347万 ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949

    [ 20.81.1571万 直接注册地址:0x2,值= 0x2000

    [ 20.82.4201万 直接注册地址:0x3,值= 0xa231

    [ 20.82.4251万 直接注册地址:0x4,值= 0x1e1

    [ 20.82.4303万 直接注册地址:0x5,值= 0x0

    [ 20.82.4354万 直接注册地址:0x6,值= 0x64

    [ 20.82.4406万 直接注册地址:0x7,值= 0x2001

    [ 20.82.4457万 直接注册地址:0x8,值= 0x0

    [ 20.82.4509万 直接注册地址:0x9,值= 0x300

    [ 20.82.4561万 直接注册地址:0xA,值= 0x0

    [ 20.82.4613万 直接注册地址:0xb,值= 0x0

    [ 20.82.4664万 直接注册地址:0xc,值= 0x0

    [ 20.82.4717万 直接注册地址:0xd,值= 0x401f

    [ 20.82.4768万 直接注册地址:0xe,值= 0x0

    [ 20.82.4821万 直接注册地址:0xF,值= 0x3000

    [ 20.82.4873万 直接注册地址:0x10,值= 0x5840

    [ 20.82.4926万 直接注册地址:0x11,值= 0x2

    [ 20.82.4977万 直接注册地址:0x12,值= 0x0

    [ 20.82.5028万 直接注册地址:0x13,值= 0x0

    [ 20.82.508万 直接注册地址:0x14,值= 0x29c7

    [ 20.82.5139万 直接注册地址:0x15,值= 0x0

    [ 20.82.5185万 直接注册地址:0x16,值= 0x0

    [ 20.82.5236万 直接注册地址:0x17,值= 0x40

    [ 20.82.5289万 直接注册地址:0x18,值= 0x6150

    [ 20.82.534万 直接注册地址:0x19,值= 0x4044

    [ 20.82.5392万 ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2

    [ 20.82.5598万 ]间接注册地址:0x25,值= 0x400

    [ 20.82.5806万 ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0

    [ 20.82.6013万 ]间接注册地址:0x32,值= 0x0

    [ 20.82.622万 ]间接注册地址:0x33,值= 0x0

    [ 20.82.6429万 ]间接注册地址:0x37,值= 0x3

    [ 20.82.6638万 ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0

    [ 20.82.6843万 ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800

    [ 20.82.7051万 ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130

    [ 20.82.7258万 ]间接注册地址:0x71,值= 0x0

    [ 20.82.7467万 ]间接注册地址:0x72,值= 0x0

    [ 20.82.7673万 ]间接注册地址:0x86,值= 0x17

    [ 20.82.788万 Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0

    [ 20.82.8088万 Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721

    [ 20.82.8295万 Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000

    [ 20.82.8503万 Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc

    [ 20.82.871万 Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95

    [ 20.82.8918万 Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e

    [ 20.82.9125万 Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0

    [ 20.82.9333万 Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752

    [ 20.82.954万 Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0

    [ 20.82.9748万 Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140

    附加的日志:

    完成
    传输的字节= 3.5031万 (88d7十六进制)
    ##平展的设备树blob达到8800万
      使用0x8800万的FDT blob引导
      正在将设备树加载到8fff4000,结束8ff8d6... 好的

    正在启动内核...

    [   CPU]在物理0.0万 0x0上引导
    [   Linux]版本4.9 .28-geed43d1050 (Prince@Prince-VirtualBox)(gcc版本4.8 .4 (Ubuntu/Linaro 0.0万 4.8 .4-2ubuntu1~14.04 .1) 7.
    [   ARMv] 0.0万 :ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7),CR=30c5387d.
    [   DIV] 0.0万 :可用的DIV指令:修补分割代码
    [   IPT] CPU: PIPT/VIPT非别名数据高速缓存, 0.0万 指令高速缓存
    [   EISD] of:0.0万 :机器型号:德州仪器(TI) Keystone 2
    [ 0.0万   ]将物理地址空间切换为0x80万00000</s>0万
    [   FDT] 0.0万 :从FDT获取参数:
    [   UEFI] 0.0万 :未找到。
    [   MIB]保留内存:已在0x8.1亿f800000处80万处创建0.0万 内存池,大小为8
    [ 0.0万   CM] of:reserved mem:initialized node DSP_common_CMA_pool@81f80万,compatible id shared-dma-pool
    [   MIB]保留内存:已在0x0.0008万20000000创建2000万创建0.0万 内存池,大小为256
    [ 0.0万   ] of:reserved mem:initialized node DSP_common_mpm_pool@8.2亿,compatible id shared-dma-pool
    [   MIB] 0.0万 :在0x8.7亿bc00000处0万处保留64
    [ 0.0万   ]内存策略:数据高速缓存writealloc
    [   DT] psci:从0.0万 探测导管方法。
    [   SCI] psci:使用0.0万 中的PSCI 0.1 函数ID
    [ 0.0万   ] percpu:嵌入式13页/CPU @dd3a4000 s2.2144万 r8192 d2.2912万 u5.3248万
    [ 0.0万   zonelist]按区域顺序构建了1个区域列表,移动分组在上。  总页数:88.3008万
    [ 0.0万   ]内核命令行:console=ttyS11.52万n8 rootwait=1 rdinit=/sbin/init rw root=/dev/ram0 initrd=0x8.0808亿,80M
    [   PID] 0.0万 哈希表条目:2048 (顺序:18192字节)
    [ 0.0万   ]条目缓存散列表条目:6.5536万 (顺序:626.2144万字节)
    [ 0.0万   ] inode高速缓存哈希表条目:3.2768万 (顺序:513.1072万字节)
    [   BSS]内存:333.6508万K/3538944K可用353.8944万可用(8192K内核代码,242K rwdata,2188K rodata,2048K INIT,288K 0.0万 , 12.8708万K资源)
    [ 0.0万   ]虚拟内核内存布局:
    [ 0.0万       ]矢量 :0xffffff0000 - 0xffffff1000  (4  KB)
    [ 0.0万   ]    固定图 :0xc0万 - 0xFF0万  (3072 KB)
    [ 0.0万   ]    vmalloc:0xf80万 - 0x0x80万  (240 MB)
    [ 0.0万   ]    lowmem :0xC0万 - 0xf0万  (768 MB)
    [ 0.0万   ]    pkmap  :0xbfe0万 - 0xC0万  (2 MB  )
    [ 0.0万   ]    模块:0xbf0万 - 0xbfe0万  (14 MB )
    [ 0.0万   ]      .text:0xc0.8万 - 0xc0a0万  (1.0208万 KB)
    [ 0.0万   ]      .init:0xc0e0万 - 0xc100万  (2048KB)
    [ 0.0万   ]      .data:0xc100万 - 0xc103cb10  (243 KB)
    [ 0.0万   ]       .bss:0xc103e000 - 0xc108.624万  (289 KB)
    [ 0.0万   ] slub:HWalign=64,ording=0-3,MinObjects=0,CPU=4,节点=1
    [   RCU]可抢占分层0.0万 实施。
    [ 0.0万   ] 叶扇出装置的构建时间调整为32。
    [   RCU] 0.0万 限制CPU从NR_CPU=8到nr_CPU_IDS=4。
    [   RCU] 0.0万 :调整RCU_Fanout叶片=32,nr_CPU_IDS=4的几何参数
    [ 0.0万   ] NR_IRQs:16 nR_IRQs:16 16.
    [   EOI] 0.0万 :使用分离EOI/Deactivate模式
    [ 0.0万   ARM_ARCH_TIMER:以208.33MHz运行的架构cp15计时器(phys)。
    [ 0.0万   ] clocksource:arch_sys_counter: mask:0xffffffffff max_cycles:0x300c4cdf1c,max_idle_ns:44.0795万202901 ns20.2901万 ns
    [ 0.0.0004万   ] sched_clock:56位,208MHz,分辨率4ns,每4398046511101ns封装一次
    [ 0.0.0012万   ]切换至基于计时器的延迟回路,分辨率4ns
    [ 0.0.0146万   ] keystone计时器时钟@2.08333333亿 Hz
    [ 0.0.035万   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [ 0.0.0375万   ]校准延迟循环(已跳过),使用计时器频率计算的值。 416.66 BogoMips (lpj=208.3333万)
    [ 0.0.0386万   ] pid_max:默认值:3.2768万最小值:301
    [ 0.0.0474万   ]装载高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:04096字节)
    [ 0.0.0482万   ] mountpoint-cache hash table entries:1024 (顺序:04096字节)
    [   CPU] 0.0.102万 :测试写入缓冲区一致性:正常
    [ 0.0.1219万   ]/CCPUs/CPU@0缺少时钟频率属性
    [ 0.0.1244万   ]/CCPUs/CPU@1缺少时钟频率属性
    [ 0.0.1267万   ]/CCPUs/CPU@2缺少时钟频率属性
    [ 0.0.129万   ]/CCPUs/CPU@3缺少时钟频率属性
    [   CPU] CPU0:线程-1,0.0.1299万 0,插槽0,mpidr 800万
    [ 0.0.131万   ]正在为0x8020万 - 0x8020.0138万设置静态标识映射
    [   EFI] 0.8.0138万 服务将不可用。
    [   CPU1] 0.17.4812万 :线程-1,1,插槽0,mpidr 8000.0001万
    [   CPU2] CPU2:线程-1,0.24.4903万 2,插槽0,mpidr 8000000002
    [   CPU] 0.31.4996万 3:线程-1,3,插槽0,mpidr 8000.0003万
    [   CPU]启动了4个0.31.5104万
    [   BogoMP] 0.31.5122万 :总共激活了4个处理器(1666.66)。
    [   CPU] 0.31.5127万 :所有(s)均以HYP模式启动。
    [   CPU] 0.31.5132万 :可用的虚拟化扩展。
    [ 0.31.5597万   ] devtmpfs:已初始化
    [   VFP] 0.32.3463万 support v 0.3 :Implementor 41体系结构4第30部分变体,版本0
    [ 0.32.3671万   FFFFF]时钟源:jiffies: mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:19.1126万04462750000 ns.4.4627万 ns.</s>5万
    [ 0.32.3684万   ] futex哈希表条目:1024 (顺序:465536字节)
    [ 0.32.4964万   pinctrl core:已初始化pinctrl子系统
    [   NET] 0.32.5567万 :注册的协议系列16
    [   Ki] 0.32.6263万 :为原子一致性分配预分配256池
    [ 0.35.0356万   ] cpuidle:使用调速梯
    [ 0.38.0379万   ] cpuidle:使用调节器菜单
    [   ATAG]没有0.38.0461万 ?
    [ 0.38.0479万   HW-断点:找到5个(+1个保留)断点和4个监视点寄存器。
    [ 0.38.0487万   HW]断点:最大监视点大小为8个字节。
    [   IRQ]:找不到/soC/keystone_IRQ@2.6202万a0的0.38.6863万 域!
    [ 0.42.2662万   ] vgaarb:已加载
    [   APP] pps_core:0.42.389万 版本 1个已注册
    [ 0.42.3898万   ] pps_core:软件版本 5.3 Tm6-版权所有2005-2007 Rodolfo2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
    [   PTP] 0.42.3914万 时钟支持已注册
    [   EDAC] 0.42.3943万 MC:版本:3.0 .........0
    [ 0.42.5125万   ] clocksource:切换到clocksource arch_sys_counter
    [   NET] 0.43.2648万 :注册的协议系列2.
    [   tcp] 0.43.3057万 建立的散列表条目:4096 (顺序:216384字节)
    [   tcp] 0.43.3088万 绑定哈希表条目:4096 (顺序:332768字节)
    [   TCP] 0.43.3142万 :配置哈希表(建立4096绑定4096)
    [   UDP] 0.43.3178万 哈希表条目:256 (顺序:18192字节)
    [ 0.43.3194万   UDP/LITE散列表条目:256 (顺序:18192字节)
    [   NET] 0.43.3299万 :注册的协议系列1
    [   unix] rpc:注册的命名0.43.3537万 套接字传输模块。
    [   UDP] 0.43.3544万 :注册的传输模块。
    [   tcp] rpc:已注册的0.43.355万 传输模块。
    [   tcp] rpc:已注册的0.43.3555万 4.1 Backchannel传输模块。
    [ 0.43.3705万   roots]正在尝试将rootfs映像解压缩为initramfs...
    [ 4.17.6086万   initramfs] rootfs映像不是initramfs (读取错误);看起来像initrd
    [   initrd]释放4.32.1426万 内存:8.192万K (c808万 - cd8万)
    [   PMU]硬件性能事件:使用armv7_cortex_a15 4.32.1663万 驱动程序启用,7个计数器可用
    [ 4.32.2346万   ]平台警报计时器:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 4.32.3336万   ]工作集:timestamp_bits=14 max_order_20 bucket_ord=6
    [   菲利普] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) 4.32.9691万 Lougher
    [   NFS] 4.33.031万 :注册id_resolver密钥类型
    [ 4.33.033万   ]注册了密钥类型id_resolver
    [ 4.33.0336万   ]注册的密钥类型id_legacy
    [   NTFS] 4.33.037万 :Driver 2.1 (驱动程序名称).................32 [标志:R/O]。
    [ 4.33.1411万   ]退回:池大小:64页
    [   SCSI]块层4.33.1535万 通用(BSG)驱动程序版本0.4 Loaded (Major 247)
    [ 4.33.1544万   IO] IO调度程序节点已注册
    [   IO] 4.33.155万 scheduler deadline registered
    [ 4.33.1657万   ] IO scheduler cfq registered (已注册IO调度程序cfq)(默认)
    [ 4.33.1835万   IRQ] keystone_IRQ so:keystone_IRQ@2.6202万a0: irqchip registered,nr_irqs 28.
    [ 4.33.2166万   ] ti,keystone-SerDes 232.6万.phy:初始化FW ks2_PCIe_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [ 4.83.5616万   ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:初始化FW ks2_GbE_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [ 4.83.6241万   ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:初始化FW ks2_GbE_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [   PCI] of:4.83.8742万 :主机桥/SOC/PCIe@2102万范围:
    [   PCI],共:4.83.876万 :  MEM 0x6000万..0x6fffffffffff -> 0x6000万
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 5.83.9868万 link永不出现
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 6.84.0059万 link永不出现
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 7.84.0247万 link永不出现
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 8.84.0433万 link永不出现
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 9.84.0618万 link永不出现
    [   PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 9.84.0627万 link永不出现
    [   PCI] keystone-PCIE 2102.1万.PCIE:9.84.0818万 主机桥接至总线0000:00
    [ 9.84.0829万   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [ 9.84.0838万   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x6000万-0x6fffffffff]
    [   PCI] 9.84.1111万 :总线0:禁用快速背对背传输
    [   PCI] 9.84.1217万 :总线1:已启用快速背对背传输
    [   PCI] 9.84.131万 0000:00:PCI: 00.0 桥接至[bus 01]
    [   PCIe] pcieport 0000:00:00.0 :通过9.84.1506万 PME中断发送信号
    [ 9.84.2692万   ] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万: qmgr start queue 0, number of queue 8192
    [ 9.84.2809万   qmgr] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万:添加了qmgr启动队列0,队列数8192,reg_peek f0b2万,reg_status 0
    [   PDSP] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万:固件文件ks2_qmss_pdsp_acc48.bin已下载用于9.84.2952万
    [ 9.84.5767万   DMA] keystone-navigator-dma so:knav_dma@0:dma dma_gbe寄存149个逻辑信道,流量128,发送信道:21,接收信道1
    [   DMA] keystone-navigator-dma so:knav_dma@0: 9.84.5884万 dma_xgbe寄存48个逻辑信道,流量32,发送信道:16,接收信道:6
    [   IRQ]串行:8250/16550驱动1.655万驱动程序,10个端口,9.89.2942万 共享已禁用
    [ 9.89.3018万   ]平台系列8250:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 9.89.5546万   控制台[ttyS2]已禁用
    [   DAY] 2530c00.serial: ttyS0 at MMIO 0x2530c00 (IRQ =26,base_baud =1302.0833万)是9.89.5592万 DA8xx/66AK2x
    [ 10.78.154万  控制台[ttyS2]已启用
    [  DAY] 253.1万.serial: ttyS1 at MMIO 0x253.1万 (IRQ = 27,base_baud = 1302.0833万)是10.78.5725万 DA8xx/66AK2x
    [ 10.79.6238万  ][DRM]已初始化
    [ 10.80.8462万  ] brd:已加载模块
    [ 10.81.6314万  ]循环:已加载模块
    [  DMA] SPI_DaVinci 2100.04万.SPI: 10.84.743万 不受支持(-19)
    [ 10.85.4024万  ] m25p3880 0.0 :n25q128a11 (1.6384万 KB)
    [MTD]  在10.85.9014万 设备0.0 上找到2个部件分区
    [  MTD]在"MTD"上创建2 10.86.4492万 分区0.0 :
    [ 10.86.9287万  ] 0x0万000000-0x000000100000:0万:"u-boot-spl"0万"u-boot-spl"</s>10万
    [ 10.87.5424万  0x0万100000-0x000001000000:10万:"MISC"0.0001万"MISC"</s>0万
    [ 10.88.1006万  SPI] SPI_DaVinci 2100.04万.SPI:0xf0b5.84万控制器
    [  DMA] SPI_DaVinci 2100.06万.SPI: 10.88.703万 不受支持(-19)
    [ 10.89.3349万  SPI] SPI_DaVinci 2100.06万.SPI:0xf0b5a600处的控制器
    [  DMA] SPI_DaVinci 2100.08万.SPI: 10.89.9364万 不受支持(-19)
    [ 10.90.6999万  SPI] SPI_DaVinci 2100.08万.SPI:0xf0b5c800控制器
    [  MDIO]平台固定10.91.3186万 bus.0:设置DMA_PFN_offset78万
    [  MDIO] libphy:固定10.91.9428万 总线:探测
    [  MDIO] DaVinci MDIO 2.42万f00.MDIO:DaVinci 10.97.5152万 修订版1.7
    [ 10.98.1237万  ] libphy:2.42万f00.mDIO:Probed
    [ 10.98.8328万  DP] DaVinci MDIO 2.42万f00.MDIO:PHY[0]:器件2.42万f00.MDIO:00,驱动器TI DP8.3867万
    [ 11.50.5128万  ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 12.1.513万  ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 13.4.5127万  ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 14.7.5127万  ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 15.10.5127万  ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 16.13.5126万  ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 17.16.5126万  ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [  CPT] netcp-cpp 1.0 262.011万.netcp: 17.68.638万 :溢出检查周期300 (jiffies)
    [  CPTS] netcp-CPTS 1.0 262.011万.netcp: 17.69.3597万 :Ref_clk_freq:6.25亿 calc_mult:3435973837 calc_shift:31 error:0 nsec/sec
    [ 17.70.4218万  ] netcp-cp- 1.0 262.011万.netcp:已初始化cpsw ale版本1.4
    [ 17.71.0665万  ] netcp-ale 1.0 262.011万.netcp:大小8192
    [ 17.71.7042万  ] 1.0 netcp-device262.011万.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于设备
    [ 17.72.4001万  ] 1.0 netcp-device262.011万.netcp:模块(netcp-pa)不用于设备
    [ 17.73.0836万  ] netcp-pPA 262.011万.netcp:在1.0 绑定中没有IP-LUT范围数组
    [ 17.74.0099万  ] netcp-pdsp 0的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.74.8381万  ] netcp-pdsp1的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.75.6683万  ] netcp-pdsp2使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万的1.0 262.011万.netcp:
    [ 17.76.494万  ] netcp-pdsp3使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万的1.0 262.011万.netcp:
    [ 17.77.3211万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 4)
    [ 17.78.1527万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 5)
    [ 17.78.9797万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 6)
    [ 17.79.8075万  ] netcp-pdsp7的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.80.6345万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 8)
    [ 17.81.46万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 9)
    [ 17.82.287万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 10)
    [ 17.83.1224万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 11)
    [ 17.83.9578万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 12)
    [ 17.84.7932万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 13)
    [ 17.85.6286万  ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 14)
    [ 17.86.5191万  ] netcp-p- 1.0 端口1的262.011万.netcp: rx_chan_name netrx0-pa
    [ 17.87.1722万  ] netcp-p- 1.0 262.011万.netcp: rx_chan_name netrx1-pa (端口2)
    [ 17.87.8509万  mousedev]:PS/2鼠标设备,所有鼠标通用
    [ 17.88.4297万  ] i2c /dev条目驱动程序
    [  CPU] ledtrig-cpu:已注册以指示17.88.9862万 上的活动
    [ 17.89.7142万  ChipID] nand:发现设备,制造商ID:0x2C,芯片ID:0xac
    [ 17.90.3488万  MT] nand:Micron MT29F4G08ABBDAH4
    [  KIB] nand:512 17.90.7506万 ,SLC,擦除大小:128,页面大小:2048,OOB大小:64
    [ 17.91.5363万  ]在第26.208万页0x01版中找到错误块表
    [ 17.92.1698万  ]在第26.2016万页0x01版找到错误的块表
    [  MTD]在17.92.7852万 设备30万.nand上找到3个部分分区
    [  MTD]在"30万.00.nand "上创建3个17.93.3936万 分区:
    [ 17.93.9343万  ] 0x0万000000-0x000000100000:0万:"u-boot"0万"u-boot"</s>10万
    [ 17.94.5192万  0x0万100000-0x000000180000:10万:“0万“params18万params”(参数)
    [ 17.95.0972万  ]0x0万180000-0x000020000000:18万:"ubifs"0.002万"ubifs"</s>0万
    [ 17.96.0051万  ] DaVinci和30万.000.n和:控制器修订版2.5
    [  NET] 17.96.6341万 :注册的协议系列10
    [  IPv4] SIT:17.97.1578万 ,IPv4和MPLSover IPv4隧道驱动程序
    [  NET] 17.97.7989万 :注册的协议系列17.
    [ 17.98.2554万  DNS]注册的密钥类型DNS_resolver
    [ 17.98.6929万  SWP]正在注册SWP/SWPB仿真处理程序
    [  RTC] htosys:无法打开17.99.4598万 设备(rtc0)
    [ 18.2.1424万  ]释放未使用的内核内存:2048K (c0e0万 - c100万)
    [ 18.3.6074万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.4.338万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.5.3273万  Systemd[1] systemd[1]:在系统模式下运行的systemd 230。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTS)
    [ 18.7.1581万  systemd[1]:检测到的体系结构ARM。

    [ 18.7.6582万  systemd[1]:将主机名设置为<k2e-EVM>。
    欢迎使用a[  urandom] rand: systemd:未初始化的18.8.1576万 读取(读取16字节)
    Rago 2017.05 ID[ 18.8.9605万  系统d[1]:正在从随机生成器初始化计算机ID。


    [  urandom] rand: systemd-sysv-ge:未初始化的18.10.7056万 读取(读取16字节)
    [  urandom] rand: systemd-sysv-ge:未初始化的18.11.7829万 读取(读取16字节)
    [ 18.12.8936万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.13.5822万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.14.2656万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.14.9706万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.15.8898万  ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [  Syslog] systemd[1]:侦听18.21.426万 套接字。
    [ OK    Directory] systemd[1]:已开始将密码请求转发到18.21.9559万 Watch。
    m]正在侦听[ 18.22.5127万  ](NULL NET_DEVICE):链接已关闭
    Syslog套接字。
    [ 18.22.5132万  NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5135万  NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5139万  NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5142万  NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5145万  NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ OK 18.25.6557万    Remote] systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
    m]启动Forwa[ 18.26.3677万  ] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
    RD对Wall Dir[ 18.27.2164万  ]系统的密码请求d[1]:已创建分片用户和会话分片。
    告别钟表。
    [[Swap]  systemd[1]:已到达目标18.27.9443万。
     OK ]已到达目标远程文件系统。
    [ OK ]侦听日志套接字(/dev/log)。
    [ OK ] Created Slice User and Session Slice。
    [ OK ]已到达目标交换。
    [ OK ]已创建切片系统切片。
    [ OK ]已创建片system-Getty.slice。
    [ OK ]侦听/dev/initctl Compatibility Named Pipe。
    [ OK ] L[ 18.31.9973万  ] cryptotdev:正在加载树外模块污染内核。
    测试udev内核套接字。
    [ OK ]已到达目标层面。
    [ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console D[ 18.33.8132万  ] cryptotdev:Driver 1.8 loaded ([确定]已启动向控制台D发送密码请求[设置] cryptotdev
    目录监视。
    [ OK ] Listening o[  NET] 18.34.6559万 :注册的协议系列43.
    N轴颈插座。
            正在启动为当前内核创建所需的st...节点列表...
            正在装入临时目录...
            正在装入POSIX消息队列文件系统...
            正在启动重新装载根和内核文件系统...
            正在启动设置虚拟控制台...
            正在装入调试文件系统...
            正在启动日记账服务...
    [ OK ]侦听udev控制套接字。
    [ OK ]侦听网络服务网络链路套接字。
    [ OK ] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ]已到达目标路径。
            正在启动[  PID] systemd-journald[116]:从18.40.613万 1收到刷新运行时日志的请求
    加载内核模块...
    [ OK ]装载的POSIX Message Queue文件系统。
    [ OK ]已安装的调试文件系统。
    [ OK ]已挂载的临时目录。
    [ OK ]已开始创建当前内核所需sta...ce节点的列表。
    [ OK ]已启动设置虚拟控制台。
    [ OK ]已开始重新挂载根和内核文件系统。
            正在启动重建硬件数据库...
            正在启动在/dev中创建静态设备节点...
    [ OK ]已开始在/dev中创建静态设备节点。
    [ OK ]已到达目标本地文件系统(Pre)。
            正在安装/media/ram...
            正在安装/var/volatile。
            正在启动udev内核设备管理器...
    [ OK ]已启动加载内核模块。
            正在启动应用内核变量...
            正在装入配置文件系统...
    [ OK ] mounted /media/ram。
    [ OK ]已安装的配置文件系统。
    [ OK ]已装入/var/volatile。
    [ OK ]已启动日志服务。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
            正在启动刷新日志到永久存储...
            开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已到达目标本地文件系统。
            正在启动重建动态链接器缓存...
            正在启动重建日记帐目录...
    [ OK ]已启动udev内核设备管理器。
    [ OK ]已开始将日志刷新到永久存储。
    [ OK ] Started Load/Save Random Seed。
    [ OK ]已启动Rebuild Dynamic Linker Cache (重建动态链接器缓存)。
    [ OK ]已开始重建日记帐目录。
            正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ]开始创建易失文件和目录。
            正在启动Opkg首次引导配置...
            正在启动网络时间同步...
            正在启动更新utmp关于系统引导/关机...
    [ OK ] Started Update utmp About System Boot/Shutdown ([确定]已启动关于系统引导/关机的更新utmp
    [ OK ] Started Opkg First boot configure ([确定]已启动Opkg首次引导配置)
    [ OK ]已启动网络时间同步。
    [ OK ]已达到目标系统时间同步。
            正在启动同步系统和硬件时钟...
    [失败]启动同步系统时钟和硬件时钟失败。
    有关详细信息,请参见systemctl status sync-clocks.service'。
    [ OK ]已启动Rebuild Hardware Database (重建硬件数据库)。
            开始更新已完成...
            正在启动udev冷插拔所有设备...
    [ OK 19.17.6706万   (确定初始化)]随机:快速初始化完成
    [Update] 0 m 已完成启动的更新。
    [ 19.56.4196万  ] keystone-rproc 1080万.dsp:已分配保留内存节点DSP_common_cma_pool@81f80万
    [ 19.57.6252万  ] remoteproc remoteproc0:1080万.dsp可用
    [  DT] DaVinci-WDT 19.58.2843万 :心跳60秒
    [ OK ] started udev Coldplug All Devices ([确定]已启动udev冷插拔所有设备)。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]侦听RPCbind服务器激活套接字。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [ OK ]已到达目标计时器。
    [ OK ]侦听D总线系统消息总线插座。
    [ OK ]已到达目标套接字。
    [[  VCC] 262.0738万.usb_phy supply 19.62.9067万 not found,using dummy regulator (使用虚拟调节器时未找到VCC耗材
     OK ]已到达目标基本系统。
            正在启动tiipclad-demon.service ...
    [ OK ]已启动系统日志记录服务。
    [ OK ][  VCC] 262.075万.usb_phy supply 19.64.9907万 not found, using dummy regulator (使用虚拟调节器时未找到VCC耗材)
    已启动内核日志服务。
            正在启动telnetd.service ...
            正在启动登录服务...
            正在启动有关GPLv3软件包的打印通知...
    [[  mis] keystone-dsp-mem a0万.dspmem:已注册的19.69.3104万 设备dspmem
     OK ]已启动D-Bus系统消息总线
    grep:/var/lib/opkg/info/*.control:没有这样的文件或目录
            正在启动网络服务...
    [ OK ]启动tiipclad-demon.service。
    [ OK ]已启动有关GPLv3软件包的打印通知。
    [ OK ]启动telnetd.service。
    [ OK ]找到设备/dev/ttyS0。
    [ OK ]已启动网络服务。
    [ OK ]已到达目标网络。
            正在启动网络名称解析...
            正在启动许可用户会话...
            正在启动thttpd.service ...
    [ OK ]已启动登录服务。
    [ OK ]已启动许可用户会话。
    [ OK ]启动了tty1。
    [ OK ] started Serial Getty on ttyS0。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    [ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch。
    [ 20.32.9459万  ]平台xhci-hcd.0.auto:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 20.35.1233万  usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbfs
    [ 20.35.7206万  usbcore]:已注册新的接口驱动程序集线器
    [  USB] usbcore:已注册的新设备驱动程序20.36.2836万
    [  HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.37.0568万 主机控制器
    [  USB] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新20.37.6094万 总线已注册,分配总线编号1
    [  HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.38.4111万 参数0x0298f06d版本0x100 quirks 0x201.001万
    [  irq] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.39.2846万 34,io mem 0x269万
    [  USB]集线器1-0:1.0 :找到20.40.0397万 集线器
    [ 20.40.4168万  ] hub 1-0:1.0 :检测到1个端口
    [  HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.40.8523万 主机控制器
    [  USB] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新20.41.4011万 总线已注册,已分配总线编号2
    [  LPM] 20.42.1756万 USB2:我们不知道此主机的LPM算法,正在禁用LPM。
    [  USB]集线器2-0:1.0 :找到20.43.1047万 集线器
    [ 20.43.4817万  ] hub 2-0:1.0 :检测到1个端口
    [ 20.53.9875万  ] netcp-slave 1.0 1上未找到262.011万.netcp: phy
    [ 20.54.5641万  ETH] Net eth1:打开模块失败
    [ OK ]启动thttpd.service。
    [ OK ]已开始网络名称解析。
            星号
    [ 20.79.9564万  直接注册地址:0x0,值= 0x1140
    [ 20.80.5347万  ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949
    [ 20.81.1571万  直接注册地址:0x2,值= 0x2000
    [ 20.82.4201万  直接注册地址:0x3,值= 0xa231
    [ 20.82.4251万  直接注册地址:0x4,值= 0x1e1
    [ 20.82.4303万  直接注册地址:0x5,值= 0x0
    [ 20.82.4354万  直接注册地址:0x6,值= 0x64
    [ 20.82.4406万  直接注册地址:0x7,值= 0x2001
    [ 20.82.4457万  直接注册地址:0x8,值= 0x0
    [ 20.82.4509万  直接注册地址:0x9,值= 0x300
    [ 20.82.4561万  直接注册地址:0xA,值= 0x0
    [ 20.82.4613万  直接注册地址:0xb,值= 0x0
    [ 20.82.4664万  直接注册地址:0xc,值= 0x0
    [ 20.82.4717万  直接注册地址:0xd,值= 0x401f
    [ 20.82.4768万  直接注册地址:0xe,值= 0x0
    [ 20.82.4821万  直接注册地址:0xF,值= 0x3000
    [ 20.82.4873万  直接注册地址:0x10,值= 0x5840
    [ 20.82.4926万  直接注册地址:0x11,值= 0x2
    [ 20.82.4977万  直接注册地址:0x12,值= 0x0
    [ 20.82.5028万  直接注册地址:0x13,值= 0x0
    [ 20.82.508万  直接注册地址:0x14,值= 0x29c7
    [ 20.82.5139万  直接注册地址:0x15,值= 0x0
    [ 20.82.5185万  直接注册地址:0x16,值= 0x0
    [ 20.82.5236万  直接注册地址:0x17,值= 0x40
    [ 20.82.5289万  直接注册地址:0x18,值= 0x6150
    [ 20.82.534万  直接注册地址:0x19,值= 0x4044
    [ 20.82.5392万  ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2
    [ 20.82.5598万  ]间接注册地址:0x25,值= 0x400
    [ 20.82.5806万  ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0
    [ 20.82.6013万  ]间接注册地址:0x32,值= 0x0
    [ 20.82.622万  ]间接注册地址:0x33,值= 0x0
    [ 20.82.6429万  ]间接注册地址:0x37,值= 0x3
    [ 20.82.6638万  ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0
    [ 20.82.6843万  ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800
    [ 20.82.7051万  ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130
    [ 20.82.7258万  ]间接注册地址:0x71,值= 0x0
    [ 20.82.7467万  ]间接注册地址:0x72,值= 0x0
    [ 20.82.7673万  ]间接注册地址:0x86,值= 0x17
    [ 20.82.788万  Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0
    [ 20.82.8088万  Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721
    [ 20.82.8295万  Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000
    [ 20.82.8503万  Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc
    [ 20.82.871万  Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95
    [ 20.82.8918万  Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e
    [ 20.82.9125万  Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0
    [ 20.82.9333万  Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752
    [ 20.82.954万  Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0
    [ 20.82.9748万  Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140
    [ 20.83.0371万  直接注册地址:0x0,值= 0x1140
    [ 20.83.0422万  ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949
    [ 20.83.0474万  直接注册地址:0x2,值= 0x2000
    [ 20.83.0526万  直接注册地址:0x3,值= 0xa231
    [ 20.83.0578万  直接注册地址:0x4,值= 0x1e1
    [ 20.83.063万  直接注册地址:0x5,值= 0x0
    [ 20.83.0682万  直接注册地址:0x6,值= 0x64
    [ 20.83.0733万  直接注册地址:0x7,值= 0x2001
    [ 20.83.0785万  直接注册地址:0x8,值= 0x0
    [ 20.83.0837万  直接注册地址:0x9,值= 0x300
    [ 20.83.0889万  直接注册地址:0xA,值= 0x0
    [ 20.83.0941万  直接注册地址:0xb,值= 0x0
    [ 20.83.0993万  直接注册地址:0xc,值= 0x0
    [ 20.83.1044万  直接注册地址:0xd,值= 0x401f
    [ 20.83.1096万  直接注册地址:0xe,值= 0x0
    [ 20.83.1148万  直接注册地址:0xF,值= 0x3000
    [ 20.83.12万  直接注册地址:0x10,值= 0x5840
    [ 20.83.1252万  直接注册地址:0x11,值= 0x2
    [ 20.83.1304万  直接注册地址:0x12,值= 0x0
    [ 20.83.1356万  直接注册地址:0x13,值= 0x0
    [ 20.83.1408万  直接注册地址:0x14,值= 0x29c7
    [ 20.83.146万  直接注册地址:0x15,值= 0x0
    [ 20.83.1511万  直接注册地址:0x16,值= 0x0
    [ 20.83.1563万  直接注册地址:0x17,值= 0x40
    [ 20.83.1615万  直接注册地址:0x18,值= 0x6150
    [ 20.83.1667万  直接注册地址:0x19,值= 0x4044
    [ 20.83.1719万  ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2
    [ 20.83.1926万  ]间接注册地址:0x25,值= 0x400
    [ 20.83.2134万  ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0
    [ 20.83.2341万  ]间接注册地址:0x32,值= 0x0
    [ 20.83.2549万  ]间接注册地址:0x33,值= 0x0
    [ 20.83.2756万  ]间接注册地址:0x37,值= 0x3
    [ 20.83.2964万  ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0
    [ 20.83.3171万  ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800
    [ 20.83.3378万  ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130
    [ 20.83.3586万  ]间接注册地址:0x71,值= 0x0
    [ 20.83.3793万  ]间接注册地址:0x72,值= 0x0
    [ 20.83.4001万  ]间接注册地址:0x86,值= 0x17
    [ 20.83.4208万  Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0
    [ 20.83.4416万  Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721
    [ 20.83.4623万  Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000
    [ 20.83.4831万  Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc
    [ 20.83.5038万  Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95
    [ 20.83.5246万  Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e
    [ 20.83.5453万  Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0
    [ 20.83.5661万  Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752
    [ 20.83.5868万  Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0
    [ 20.83.6076万  Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140
    [ 20.83.6187万  ] netcp-mDIO 1.0 找到262.011万.netcp: phy:ID为:0x2.42万f00.mDIO:00
    [ 20.83.6786万  eth] netcp- 1.0 262.011万.netcp eth0:链接已关闭
    m] started rng-t[ 21.29.0218万  eth] net eth0:添加地址ff:ff:ff:ff:ff:ff,键入4
    ools.service。
     [ 21.29.6595万  eth] net eth0:添加地址b4:99:4c:12:38:08,键入1
           正在启动thermal-zone-init.service ...
    [ 21.30.9336万  ] net eth0:添加地址33:33:00:00:00:01,键入3
    [ OK ]启动thermal-zone-init.service。
    [ OK ]已到达目标多用户系统。
     [ 21.33.1178万  eth] net eth0:添加地址01:00:5e:00:00:01,键入3
          正在启动更新utmp关于系统运行级别更改...
    [  IPv6] 21.34.8224万 :ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [ 确定  
    _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:[ 22.88.5501万  ] netcp-EVM 1.0 262.011万.netcp eth0:链路打开- 100Mbps/全速-流量控制Rx/TX
    [  IPv6] 22.89.3592万 :ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路准备就绪
    [ 22.90.0819万  ] net eth0:添加地址33:33:ff:12:38:08,键入3
    [ 24.80.7595万  ] net eth0:添加地址33:33:00:01:00:03,键入3

     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:
     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:
     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:
     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:
     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:
     _____                    _____           _        _   
    | _ |_______    _ _____|__________|_____|__
    ||_|.'|     。 |。 ||__|_|    。 |||-_| _| _|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||     
                 |___|                   |___|            

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:root
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#

    谢谢

    王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurudh:

    现在,我能够检测到PHY,链路以100Mbps (完全)的速度启动。 即使在这之后,我也无法在SOC之外执行ping操作。 自ping成功。

    我刚刚将SGMII配置从U-boot PHY驱动程序移植到Linux PHY驱动程序代码。 我正在附加日志。 请检查您是否可以从这些建议中提出建议。

    我在“dp8.3867万_config_init”函数中也使用了PHY寄存器的值。

    [ 20.79.9564万 直接注册地址:0x0,值= 0x1140

    [ 20.80.5347万 ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949

    [ 20.81.1571万 直接注册地址:0x2,值= 0x2000

    [ 20.82.4201万 直接注册地址:0x3,值= 0xa231

    [ 20.82.4251万 直接注册地址:0x4,值= 0x1e1

    [ 20.82.4303万 直接注册地址:0x5,值= 0x0

    [ 20.82.4354万 直接注册地址:0x6,值= 0x64

    [ 20.82.4406万 直接注册地址:0x7,值= 0x2001

    [ 20.82.4457万 直接注册地址:0x8,值= 0x0

    [ 20.82.4509万 直接注册地址:0x9,值= 0x300

    [ 20.82.4561万 直接注册地址:0xA,值= 0x0

    [ 20.82.4613万 直接注册地址:0xb,值= 0x0

    [ 20.82.4664万 直接注册地址:0xc,值= 0x0

    [ 20.82.4717万 直接注册地址:0xd,值= 0x401f

    [ 20.82.4768万 直接注册地址:0xe,值= 0x0

    [ 20.82.4821万 直接注册地址:0xF,值= 0x3000

    [ 20.82.4873万 直接注册地址:0x10,值= 0x5840

    [ 20.82.4926万 直接注册地址:0x11,值= 0x2

    [ 20.82.4977万 直接注册地址:0x12,值= 0x0

    [ 20.82.5028万 直接注册地址:0x13,值= 0x0

    [ 20.82.508万 直接注册地址:0x14,值= 0x29c7

    [ 20.82.5139万 直接注册地址:0x15,值= 0x0

    [ 20.82.5185万 直接注册地址:0x16,值= 0x0

    [ 20.82.5236万 直接注册地址:0x17,值= 0x40

    [ 20.82.5289万 直接注册地址:0x18,值= 0x6150

    [ 20.82.534万 直接注册地址:0x19,值= 0x4044

    [ 20.82.5392万 ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2

    [ 20.82.5598万 ]间接注册地址:0x25,值= 0x400

    [ 20.82.5806万 ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0

    [ 20.82.6013万 ]间接注册地址:0x32,值= 0x0

    [ 20.82.622万 ]间接注册地址:0x33,值= 0x0

    [ 20.82.6429万 ]间接注册地址:0x37,值= 0x3

    [ 20.82.6638万 ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0

    [ 20.82.6843万 ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800

    [ 20.82.7051万 ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130

    [ 20.82.7258万 ]间接注册地址:0x71,值= 0x0

    [ 20.82.7467万 ]间接注册地址:0x72,值= 0x0

    [ 20.82.7673万 ]间接注册地址:0x86,值= 0x17

    [ 20.82.788万 Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0

    [ 20.82.8088万 Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721

    [ 20.82.8295万 Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000

    [ 20.82.8503万 Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc

    [ 20.82.871万 Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95

    [ 20.82.8918万 Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e

    [ 20.82.9125万 Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0

    [ 20.82.9333万 Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752

    [ 20.82.954万 Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0

    [ 20.82.9748万 Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140


    附加的日志:

    完成
    传输的字节= 3.5031万 (88d7十六进制)
    ##平展的设备树blob达到8800万
    使用0x8800万的FDT blob引导
    正在将设备树加载到8fff4000,结束8ff8d6... 好的

    正在启动内核...

    [ CPU]在物理0.0万 0x0上引导
    [ Linux]版本4.9 .28-geed43d1050 (Prince@Prince-VirtualBox)(gcc版本4.8 .4 (Ubuntu/Linaro 0.0万 4.8 .4-2ubuntu1~14.04 .1) 7.
    [ ARMv] 0.0万 :ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7),CR=30c5387d.
    [ DIV] 0.0万 :可用的DIV指令:修补分割代码
    [ IPT] CPU: PIPT/VIPT非别名数据高速缓存, 0.0万 指令高速缓存
    [ EISD] of:0.0万 :机器型号:德州仪器(TI) Keystone 2
    [ 0.0万 ]将物理地址空间切换为0x80万00000</s>0万
    [ FDT] 0.0万 :从FDT获取参数:
    [ UEFI] 0.0万 :未找到。
    [ MIB]保留内存:已在0x8.1亿f800000处80万处创建0.0万 内存池,大小为8
    [ 0.0万 CM] of:reserved mem:initialized node DSP_common_CMA_pool@81f80万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0.0008万20000000创建2000万创建0.0万 内存池,大小为256
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node DSP_common_mpm_pool@8.2亿,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB] 0.0万 :在0x8.7亿bc00000处0万处保留64
    [ 0.0万 ]内存策略:数据高速缓存writealloc
    [ DT] psci:从0.0万 探测导管方法。
    [ SCI] psci:使用0.0万 中的PSCI 0.1 函数ID
    [ 0.0万 ] percpu:嵌入式13页/CPU @dd3a4000 s2.2144万 r8192 d2.2912万 u5.3248万
    [ 0.0万 zonelist]按区域顺序构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:88.3008万
    [ 0.0万 ]内核命令行:console=ttyS11.52万n8 rootwait=1 rdinit=/sbin/init rw root=/dev/ram0 initrd=0x8.0808亿,80M
    [ PID] 0.0万 哈希表条目:2048 (顺序:18192字节)
    [ 0.0万 ]条目缓存散列表条目:6.5536万 (顺序:626.2144万字节)
    [ 0.0万 ] inode高速缓存哈希表条目:3.2768万 (顺序:513.1072万字节)
    [ BSS]内存:333.6508万K/3538944K可用353.8944万可用(8192K内核代码,242K rwdata,2188K rodata,2048K INIT,288K 0.0万 , 12.8708万K资源)
    [ 0.0万 ]虚拟内核内存布局:
    [ 0.0万 (自动)] 矢量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4 KB)
    [ 0.0万 (自动)] 固定图:0xc0万 - 0xFF0万 (3072 KB)
    [ 0.0万 (自动)] vmalloc:0xf80万 - 0x0x80万 (240 MB)
    [ 0.0万 (自动)] lowmem:0xC0万 - 0xf0万 (768 MB)
    [ 0.0万 (自动)] pkmap:0xbfe0万 - 0xC0万 (2 MB)
    [ 0.0万 (自动)] 模块:0xbf0万 - 0xbfe0万 (14 MB)
    [ 0.0万 (自动)] .text:0xc0.8万 - 0xc0a0万 (1.0208万 KB)
    [ 0.0万 (自动)] .init:0xc0e0万 - 0xc100万 (2048 KB)
    [ 0.0万 (自动)] 数据:0xc100万 - 0xc103cb10 (243 KB)
    [ 0.0万 (自动)] .bss:0xc103e000 - 0xc108.624万 (289 KB)
    [ 0.0万 ] slub:HWalign=64,ording=0-3,MinObjects=0,CPU=4,节点=1
    [ RCU]可抢占分层0.0万 实施。
    [ 0.0万 ]叶扇出装置的构建时间调整为32。
    [ RCU] 0.0万 限制CPU从NR_CPU=8到nr_CPU_IDS=4。
    [ RCU] 0.0万 :调整RCU_Fanout叶片=32,nr_CPU_IDS=4的几何参数
    [ 0.0万 ] NR_IRQs:16 nR_IRQs:16 16.
    [ EOI] 0.0万 :使用分离EOI/Deactivate模式
    [ 0.0万 ARM_ARCH_TIMER:以208.33MHz运行的架构cp15计时器(phys)。
    [ 0.0万 ] clocksource:arch_sys_counter: mask:0xffffffffff max_cycles:0x300c4cdf1c,max_idle_ns:44.0795万202901 ns20.2901万 ns
    [ 0.0.0004万 ] sched_clock:56位,208MHz,分辨率4ns,每4398046511101ns封装一次
    [ 0.0.0012万 ]切换至基于计时器的延迟回路,分辨率4ns
    [ 0.0.0146万 ] keystone计时器时钟@2.08333333亿 Hz
    [ 0.0.035万 控制台:彩色虚拟设备80x30
    [ 0.0.0375万 ]校准延迟循环(已跳过),使用计时器频率计算的值。 416.66 BogoMips (lpj=208.3333万)
    [ 0.0.0386万 ] pid_max:默认值:3.2768万最小值:301
    [ 0.0.0474万 ]装载高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:04096字节)
    [ 0.0.0482万 ] mountpoint-cache hash table entries:1024 (顺序:04096字节)
    [ CPU] 0.0.102万 :测试写入缓冲区一致性:正常
    [ 0.0.1219万 ]/CCPUs/CPU@0缺少时钟频率属性
    [ 0.0.1244万 ]/CCPUs/CPU@1缺少时钟频率属性
    [ 0.0.1267万 ]/CCPUs/CPU@2缺少时钟频率属性
    [ 0.0.129万 ]/CCPUs/CPU@3缺少时钟频率属性
    [ CPU] CPU0:线程-1,0.0.1299万 0,插槽0,mpidr 800万
    [ 0.0.131万 ]正在为0x8020万 - 0x8020.0138万设置静态标识映射
    [ EFI] 0.8.0138万 服务将不可用。
    [ CPU1] 0.17.4812万 :线程-1,1,插槽0,mpidr 8000.0001万
    [ CPU2] CPU2:线程-1,0.24.4903万 2,插槽0,mpidr 8000000002
    [ CPU] 0.31.4996万 3:线程-1,3,插槽0,mpidr 8000.0003万
    [ CPU]启动了4个0.31.5104万
    [ BogoMP] 0.31.5122万 :总共激活了4个处理器(1666.66)。
    [ CPU] 0.31.5127万 :所有(s)均以HYP模式启动。
    [ CPU] 0.31.5132万 :可用的虚拟化扩展。
    [ 0.31.5597万 ] devtmpfs:已初始化
    [ VFP] 0.32.3463万 support v 0.3 :Implementor 41体系结构4第30部分变体,版本0
    [ 0.32.3671万 FFFFF]时钟源:jiffies: mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:19.1126万04462750000 ns.4.4627万 ns.</s>5万
    [ 0.32.3684万 ] futex哈希表条目:1024 (顺序:465536字节)
    [ 0.32.4964万 pinctrl core:已初始化pinctrl子系统
    [ NET] 0.32.5567万 :注册的协议系列16
    [ Ki] 0.32.6263万 :为原子一致性分配预分配256池
    [ 0.35.0356万 ] cpuidle:使用调速梯
    [ 0.38.0379万 ] cpuidle:使用调节器菜单
    [ ATAG]没有0.38.0461万 ?
    [ 0.38.0479万 HW-断点:找到5个(+1个保留)断点和4个监视点寄存器。
    [ 0.38.0487万 HW]断点:最大监视点大小为8个字节。
    [ IRQ]:找不到/soC/keystone_IRQ@2.6202万a0的0.38.6863万 域!
    [ 0.42.2662万 ] vgaarb:已加载
    [ APP] pps_core:0.42.389万 版本 1个已注册
    [ 0.42.3898万 ] pps_core:软件版本 5.3 Tm6-版权所有2005-2007 Rodolfo2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
    [ PTP] 0.42.3914万 时钟支持已注册
    [ EDAC] 0.42.3943万 MC:版本:3.0 .........0
    [ 0.42.5125万 ] clocksource:切换到clocksource arch_sys_counter
    [ NET] 0.43.2648万 :注册的协议系列2.
    [ tcp] 0.43.3057万 建立的散列表条目:4096 (顺序:216384字节)
    [ tcp] 0.43.3088万 绑定哈希表条目:4096 (顺序:332768字节)
    [ TCP] 0.43.3142万 :配置哈希表(建立4096绑定4096)
    [ UDP] 0.43.3178万 哈希表条目:256 (顺序:18192字节)
    [ 0.43.3194万 UDP/LITE散列表条目:256 (顺序:18192字节)
    [ NET] 0.43.3299万 :注册的协议系列1
    [ unix] rpc:注册的命名0.43.3537万 套接字传输模块。
    [ UDP] 0.43.3544万 :注册的传输模块。
    [ tcp] rpc:已注册的0.43.355万 传输模块。
    [ tcp] rpc:已注册的0.43.3555万 4.1 Backchannel传输模块。
    [ 0.43.3705万 roots]正在尝试将rootfs映像解压缩为initramfs...
    [ 4.17.6086万 initramfs] rootfs映像不是initramfs (读取错误);看起来像initrd
    [ initrd]释放4.32.1426万 内存:8.192万K (c808万 - cd8万)
    [ PMU]硬件性能事件:使用armv7_cortex_a15 4.32.1663万 驱动程序启用,7个计数器可用
    [ 4.32.2346万 ]平台警报计时器:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 4.32.3336万 ]工作集:timestamp_bits=14 max_order_20 bucket_ord=6
    [菲利普] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) 4.32.9691万 Lougher
    [ NFS] 4.33.031万 :注册id_resolver密钥类型
    [ 4.33.033万 ]注册了密钥类型id_resolver
    [ 4.33.0336万 ]注册的密钥类型id_legacy
    [ NTFS] 4.33.037万 :Driver 2.1 (驱动程序名称).................32 [标志:R/O]。
    [ 4.33.1411万 ]退回:池大小:64页
    [ SCSI]块层4.33.1535万 通用(BSG)驱动程序版本0.4 Loaded (Major 247)
    [ 4.33.1544万 IO] IO调度程序节点已注册
    [ IO] 4.33.155万 scheduler deadline registered
    [ 4.33.1657万 ] IO scheduler cfq registered (已注册IO调度程序cfq)(默认)
    [ 4.33.1835万 IRQ] keystone_IRQ so:keystone_IRQ@2.6202万a0: irqchip registered,nr_irqs 28.
    [ 4.33.2166万 ] ti,keystone-SerDes 232.6万.phy:初始化FW ks2_PCIe_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [ 4.83.5616万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:初始化FW ks2_GbE_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [ 4.83.6241万 ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:初始化FW ks2_GbE_SerDes.bin:版本3.3 .0.2c
    [ PCI] of:4.83.8742万 :主机桥/SOC/PCIe@2102万范围:
    [ PCI],共:4.83.876万 :MEM 0x6000万..0x6fffffffffff -> 0x6000万
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 5.83.9868万 link永不出现
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 6.84.0059万 link永不出现
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 7.84.0247万 link永不出现
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 8.84.0433万 link永不出现
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 9.84.0618万 link永不出现
    [ PHY] keystone-PCIe 2102.1万.PCIe: 9.84.0627万 link永不出现
    [ PCI] keystone-PCIE 2102.1万.PCIE:9.84.0818万 主机桥接至总线0000:00
    [ 9.84.0829万 PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [ 9.84.0838万 PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x6000万-0x6fffffffff]
    [ PCI] 9.84.1111万 :总线0:禁用快速背对背传输
    [ PCI] 9.84.1217万 :总线1:已启用快速背对背传输
    [ PCI] 9.84.131万 0000:00:PCI: 00.0 桥接至[bus 01]
    [ PCIe] pcieport 0000:00:00.0 :通过9.84.1506万 PME中断发送信号
    [ 9.84.2692万 ] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万: qmgr start queue 0, number of queue 8192
    [ 9.84.2809万 qmgr] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万:添加了qmgr启动队列0,队列数8192,reg_peek f0b2万,reg_status 0
    [ PDSP] keystone-navigator-qmss so:qmss@2a4万:固件文件ks2_qmss_pdsp_acc48.bin已下载用于9.84.2952万
    [ 9.84.5767万 DMA] keystone-navigator-dma so:knav_dma@0:dma dma_gbe寄存149个逻辑信道,流量128,发送信道:21,接收信道1
    [ DMA] keystone-navigator-dma so:knav_dma@0: 9.84.5884万 dma_xgbe寄存48个逻辑信道,流量32,发送信道:16,接收信道:6
    [ IRQ]串行:8250/16550驱动1.655万驱动程序,10个端口,9.89.2942万 共享已禁用
    [ 9.89.3018万 ]平台系列8250:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 9.89.5546万 控制台[ttyS2]已禁用
    [ DAY] 2530c00.serial: ttyS0 at MMIO 0x2530c00 (IRQ =26,base_baud =1302.0833万)是9.89.5592万 DA8xx/66AK2x
    [ 10.78.154万 控制台[ttyS2]已启用
    [ DAY] 253.1万.serial: ttyS1 at MMIO 0x253.1万 (IRQ = 27,base_baud = 1302.0833万)是10.78.5725万 DA8xx/66AK2x
    [ 10.79.6238万 ][DRM]已初始化
    [ 10.80.8462万 ] brd:已加载模块
    [ 10.81.6314万 ]循环:已加载模块
    [ DMA] SPI_DaVinci 2100.04万.SPI: 10.84.743万 不受支持(-19)
    [ 10.85.4024万 ] m25p3880 0.0 :n25q128a11 (1.6384万 KB)
    [MTD]在10.85.9014万 设备0.0 上找到2个部件分区
    [ MTD]在"MTD"上创建2 10.86.4492万 分区0.0 :
    [ 10.86.9287万 ] 0x0万000000-0x000000100000:0万:"u-boot-spl"0万"u-boot-spl"</s>10万
    [ 10.87.5424万 0x0万100000-0x000001000000:10万:"MISC"0.0001万"MISC"</s>0万
    [ 10.88.1006万 SPI] SPI_DaVinci 2100.04万.SPI:0xf0b5.84万控制器
    [ DMA] SPI_DaVinci 2100.06万.SPI: 10.88.703万 不受支持(-19)
    [ 10.89.3349万 SPI] SPI_DaVinci 2100.06万.SPI:0xf0b5a600处的控制器
    [ DMA] SPI_DaVinci 2100.08万.SPI: 10.89.9364万 不受支持(-19)
    [ 10.90.6999万 SPI] SPI_DaVinci 2100.08万.SPI:0xf0b5c800控制器
    [ MDIO]平台固定10.91.3186万 bus.0:设置DMA_PFN_offset78万
    [ MDIO] libphy:固定10.91.9428万 总线:探测
    [ MDIO] DaVinci MDIO 2.42万f00.MDIO:DaVinci 10.97.5152万 修订版1.7
    [ 10.98.1237万 ] libphy:2.42万f00.mDIO:Probed
    [ 10.98.8328万 DP] DaVinci MDIO 2.42万f00.MDIO:PHY[0]:器件2.42万f00.MDIO:00,驱动器TI DP8.3867万
    [ 11.50.5128万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 12.1.513万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 13.4.5127万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 14.7.5127万 ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 15.10.5127万 ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 16.13.5126万 ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 17.16.5126万 ] ti,keystone-SerDes 232.4万.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ CPT] netcp-cpp 1.0 262.011万.netcp: 17.68.638万 :溢出检查周期300 (jiffies)
    [ CPTS] netcp-CPTS 1.0 262.011万.netcp: 17.69.3597万 :Ref_clk_freq:6.25亿 calc_mult:3435973837 calc_shift:31 error:0 nsec/sec
    [ 17.70.4218万 ] netcp-cp- 1.0 262.011万.netcp:已初始化cpsw ale版本1.4
    [ 17.71.0665万 ] netcp-ale 1.0 262.011万.netcp:大小8192
    [ 17.71.7042万 ] 1.0 netcp-device262.011万.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于设备
    [ 17.72.4001万 ] 1.0 netcp-device262.011万.netcp:模块(netcp-pa)不用于设备
    [ 17.73.0836万 ] netcp-pPA 262.011万.netcp:在1.0 绑定中没有IP-LUT范围数组
    [ 17.74.0099万 ] netcp-pdsp 0的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.74.8381万 ] netcp-pdsp1的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.75.6683万 ] netcp-pdsp2使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万的1.0 262.011万.netcp:
    [ 17.76.494万 ] netcp-pdsp3使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万的1.0 262.011万.netcp:
    [ 17.77.3211万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 4)
    [ 17.78.1527万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 5)
    [ 17.78.9797万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 6)
    [ 17.79.8075万 ] netcp-pdsp7的1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万
    [ 17.80.6345万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 8)
    [ 17.81.46万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 9)
    [ 17.82.287万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (用于pdsp 10)
    [ 17.83.1224万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 11)
    [ 17.83.9578万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 12)
    [ 17.84.7932万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 13)
    [ 17.85.6286万 ] netcp-pdsp 1.0 262.011万.netcp:使用PA FW版本03.00 .02.03 :0x300.0203万 (适用于pdsp 14)
    [ 17.86.5191万 ] netcp-p- 1.0 端口1的262.011万.netcp: rx_chan_name netrx0-pa
    [ 17.87.1722万 ] netcp-p- 1.0 262.011万.netcp: rx_chan_name netrx1-pa (端口2)
    [ 17.87.8509万 mousedev]:PS/2鼠标设备,所有鼠标通用
    [ 17.88.4297万 ] i2c /dev条目驱动程序
    [ CPU] ledtrig-cpu:已注册以指示17.88.9862万 上的活动
    [ 17.89.7142万 ChipID] nand:发现设备,制造商ID:0x2C,芯片ID:0xac
    [ 17.90.3488万 MT] nand:Micron MT29F4G08ABBDAH4
    [ KIB] nand:512 17.90.7506万 ,SLC,擦除大小:128,页面大小:2048,OOB大小:64
    [ 17.91.5363万 ]在第26.208万页0x01版中找到错误块表
    [ 17.92.1698万 ]在第26.2016万页0x01版找到错误的块表
    [ MTD]在17.92.7852万 设备30万.nand上找到3个部分分区
    [ MTD]在"30万.00.nand "上创建3个17.93.3936万 分区:
    [ 17.93.9343万 ] 0x0万000000-0x000000100000:0万:"u-boot"0万"u-boot"</s>10万
    [ 17.94.5192万 0x0万100000-0x000000180000:10万:“0万“params18万params”(参数)
    [ 17.95.0972万 ]0x0万180000-0x000020000000:18万:"ubifs"0.002万"ubifs"</s>0万
    [ 17.96.0051万 ] DaVinci和30万.000.n和:控制器修订版2.5
    [ NET] 17.96.6341万 :注册的协议系列10
    [ IPv4] SIT:17.97.1578万 ,IPv4和MPLSover IPv4隧道驱动程序
    [ NET] 17.97.7989万 :注册的协议系列17.
    [ 17.98.2554万 DNS]注册的密钥类型DNS_resolver
    [ 17.98.6929万 SWP]正在注册SWP/SWPB仿真处理程序
    [ RTC] htosys:无法打开17.99.4598万 设备(rtc0)
    [ 18.2.1424万 ]释放未使用的内核内存:2048K (c0e0万 - c100万)
    [ 18.3.6074万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.4.338万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.5.3273万 Systemd[1] systemd[1]:在系统模式下运行的systemd 230。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTS)
    [ 18.7.1581万 systemd[1]:检测到的体系结构ARM。

    [ 18.7.6582万 systemd[1]:将主机名设置为<k2e-EVM>。
    欢迎使用a[ urandom] rand: systemd:未初始化的18.8.1576万 读取(读取16字节)
    Rago 2017.05 ID[ 18.8.9605万 系统d[1]:正在从随机生成器初始化计算机ID。


    [ urandom] rand: systemd-sysv-ge:未初始化的18.10.7056万 读取(读取16字节)
    [ urandom] rand: systemd-sysv-ge:未初始化的18.11.7829万 读取(读取16字节)
    [ 18.12.8936万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.13.5822万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.14.2656万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.14.9706万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 18.15.8898万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ Syslog] systemd[1]:侦听18.21.426万 套接字。
    [确定 18.21.9559万 systemd[1]:已开始将口令请求转发到Wall监视。
    m]正在侦听[ 18.22.5127万 ](NULL NET_DEVICE):链接已关闭
    Syslog套接字。
    [ 18.22.5132万 NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5135万 NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5139万 NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5142万 NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [ 18.22.5145万 NULL](NULL_DEVICE):链接已关闭
    [确定 18.25.6557万 systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
    m]启动Forwa[ 18.26.3677万 ] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
    RD对Wall Dir[ 18.27.2164万 ]系统的密码请求d[1]:已创建分片用户和会话分片。
    告别钟表。
    [[Swap] systemd[1]:已到达目标18.27.9443万。
    OK ]已到达目标远程文件系统。
    [ OK ]侦听日志套接字(/dev/log)。
    [ OK ] Created Slice User and Session Slice。
    [ OK ]已到达目标交换。
    [ OK ]已创建切片系统切片。
    [ OK ]已创建片system-Getty.slice。
    [ OK ]侦听/dev/initctl Compatibility Named Pipe。
    [ OK ] L[ 18.31.9973万 ] cryptotdev:正在加载树外模块污染内核。
    测试udev内核套接字。
    [ OK ]已到达目标层面。
    [ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console D[ 18.33.8132万 ] cryptotdev:Driver 1.8 loaded ([确定]已启动向控制台D发送密码请求[设置] cryptotdev
    目录监视。
    [ OK ] Listening o[ NET] 18.34.6559万 :注册的协议系列43.
    N轴颈插座。
    正在启动为当前内核创建所需的st...节点列表...
    正在装入临时目录...
    正在装入POSIX消息队列文件系统...
    正在启动重新装载根和内核文件系统...
    正在启动设置虚拟控制台...
    正在装入调试文件系统...
    正在启动日记账服务...
    [ OK ]侦听udev控制套接字。
    [ OK ]侦听网络服务网络链路套接字。
    [ OK ] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ]已到达目标路径。
    正在启动[ PID] systemd-journald[116]:从18.40.613万 1收到刷新运行时日志的请求
    加载内核模块...
    [ OK ]装载的POSIX Message Queue文件系统。
    [ OK ]已安装的调试文件系统。
    [ OK ]已挂载的临时目录。
    [ OK ]已开始创建当前内核所需sta...ce节点的列表。
    [ OK ]已启动设置虚拟控制台。
    [ OK ]已开始重新挂载根和内核文件系统。
    正在启动重建硬件数据库...
    正在启动在/dev中创建静态设备节点...
    [ OK ]已开始在/dev中创建静态设备节点。
    [ OK ]已到达目标本地文件系统(Pre)。
    正在安装/media/ram...
    正在安装/var/volatile。
    正在启动udev内核设备管理器...
    [ OK ]已启动加载内核模块。
    正在启动应用内核变量...
    正在装入配置文件系统...
    [ OK ] mounted /media/ram。
    [ OK ]已安装的配置文件系统。
    [ OK ]已装入/var/volatile。
    [ OK ]已启动日志服务。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
    正在启动刷新日志到永久存储...
    开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已到达目标本地文件系统。
    正在启动重建动态链接器缓存...
    正在启动重建日记帐目录...
    [ OK ]已启动udev内核设备管理器。
    [ OK ]已开始将日志刷新到永久存储。
    [ OK ] Started Load/Save Random Seed。
    [ OK ]已启动Rebuild Dynamic Linker Cache (重建动态链接器缓存)。
    [ OK ]已开始重建日记帐目录。
    正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ]开始创建易失文件和目录。
    正在启动Opkg首次引导配置...
    正在启动网络时间同步...
    正在启动更新utmp关于系统引导/关机...
    [ OK ] Started Update utmp About System Boot/Shutdown ([确定]已启动关于系统引导/关机的更新utmp
    [ OK ] Started Opkg First boot configure ([确定]已启动Opkg首次引导配置)
    [ OK ]已启动网络时间同步。
    [ OK ]已达到目标系统时间同步。
    正在启动同步系统和硬件时钟...
    [失败]启动同步系统时钟和硬件时钟失败。
    有关详细信息,请参见systemctl status sync-clocks.service'。
    [ OK ]已启动Rebuild Hardware Database (重建硬件数据库)。
    开始更新已完成...
    正在启动udev冷插拔所有设备...
    [ OK 19.17.6706万 (确定初始化)]随机:快速初始化完成
    [Update] 0 m 已完成启动的更新。
    [ 19.56.4196万 ] keystone-rproc 1080万.dsp:已分配保留内存节点DSP_common_cma_pool@81f80万
    [ 19.57.6252万 ] remoteproc remoteproc0:1080万.dsp可用
    [ DT] DaVinci-WDT 19.58.2843万 :心跳60秒
    [ OK ] started udev Coldplug All Devices ([确定]已启动udev冷插拔所有设备)。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]侦听RPCbind服务器激活套接字。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [ OK ]已到达目标计时器。
    [ OK ]侦听D总线系统消息总线插座。
    [ OK ]已到达目标套接字。
    [[ VCC] 262.0738万.usb_phy supply 19.62.9067万 not found,using dummy regulator (使用虚拟调节器时未找到VCC耗材
    OK ]已到达目标基本系统。
    正在启动tiipclad-demon.service ...
    [ OK ]已启动系统日志记录服务。
    [ OK ][ VCC] 262.075万.usb_phy supply 19.64.9907万 not found, using dummy regulator (使用虚拟调节器时未找到VCC耗材)
    已启动内核日志服务。
    正在启动telnetd.service ...
    正在启动登录服务...
    正在启动有关GPLv3软件包的打印通知...
    [[ mis] keystone-dsp-mem a0万.dspmem:已注册的19.69.3104万 设备dspmem
    OK ]已启动D-Bus系统消息总线
    grep:/var/lib/opkg/info/*.control:没有这样的文件或目录
    正在启动网络服务...
    [ OK ]启动tiipclad-demon.service。
    [ OK ]已启动有关GPLv3软件包的打印通知。
    [ OK ]启动telnetd.service。
    [ OK ]找到设备/dev/ttyS0。
    [ OK ]已启动网络服务。
    [ OK ]已到达目标网络。
    正在启动网络名称解析...
    正在启动许可用户会话...
    正在启动thttpd.service ...
    [ OK ]已启动登录服务。
    [ OK ]已启动许可用户会话。
    [ OK ]启动了tty1。
    [ OK ] started Serial Getty on ttyS0。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    [ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch。
    [ 20.32.9459万 ]平台xhci-hcd.0.auto:设置DMA_PFN_offset78万
    [ 20.35.1233万 usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbfs
    [ 20.35.7206万 usbcore]:已注册新的接口驱动程序集线器
    [ USB] usbcore:已注册的新设备驱动程序20.36.2836万
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.37.0568万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新20.37.6094万 总线已注册,分配总线编号1
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.38.4111万 参数0x0298f06d版本0x100 quirks 0x201.001万
    [ irq] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.39.2846万 34,io mem 0x269万
    [ USB]集线器1-0:1.0 :找到20.40.0397万 集线器
    [ 20.40.4168万 ] hub 1-0:1.0 :检测到1个端口
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 20.40.8523万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新20.41.4011万 总线已注册,已分配总线编号2
    [ LPM] 20.42.1756万 USB2:我们不知道此主机的LPM算法,正在禁用LPM。
    [ USB]集线器2-0:1.0 :找到20.43.1047万 集线器
    [ 20.43.4817万 ] hub 2-0:1.0 :检测到1个端口
    [ 20.53.9875万 ] netcp-slave 1.0 1上未找到262.011万.netcp: phy
    [ 20.54.5641万 ETH] Net eth1:打开模块失败
    [ OK ]启动thttpd.service。
    [ OK ]已开始网络名称解析。
    星号
    [ 20.79.9564万 直接注册地址:0x0,值= 0x1140
    [ 20.80.5347万 ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949
    [ 20.81.1571万 直接注册地址:0x2,值= 0x2000
    [ 20.82.4201万 直接注册地址:0x3,值= 0xa231
    [ 20.82.4251万 直接注册地址:0x4,值= 0x1e1
    [ 20.82.4303万 直接注册地址:0x5,值= 0x0
    [ 20.82.4354万 直接注册地址:0x6,值= 0x64
    [ 20.82.4406万 直接注册地址:0x7,值= 0x2001
    [ 20.82.4457万 直接注册地址:0x8,值= 0x0
    [ 20.82.4509万 直接注册地址:0x9,值= 0x300
    [ 20.82.4561万 直接注册地址:0xA,值= 0x0
    [ 20.82.4613万 直接注册地址:0xb,值= 0x0
    [ 20.82.4664万 直接注册地址:0xc,值= 0x0
    [ 20.82.4717万 直接注册地址:0xd,值= 0x401f
    [ 20.82.4768万 直接注册地址:0xe,值= 0x0
    [ 20.82.4821万 直接注册地址:0xF,值= 0x3000
    [ 20.82.4873万 直接注册地址:0x10,值= 0x5840
    [ 20.82.4926万 直接注册地址:0x11,值= 0x2
    [ 20.82.4977万 直接注册地址:0x12,值= 0x0
    [ 20.82.5028万 直接注册地址:0x13,值= 0x0
    [ 20.82.508万 直接注册地址:0x14,值= 0x29c7
    [ 20.82.5139万 直接注册地址:0x15,值= 0x0
    [ 20.82.5185万 直接注册地址:0x16,值= 0x0
    [ 20.82.5236万 直接注册地址:0x17,值= 0x40
    [ 20.82.5289万 直接注册地址:0x18,值= 0x6150
    [ 20.82.534万 直接注册地址:0x19,值= 0x4044
    [ 20.82.5392万 ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2
    [ 20.82.5598万 ]间接注册地址:0x25,值= 0x400
    [ 20.82.5806万 ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0
    [ 20.82.6013万 ]间接注册地址:0x32,值= 0x0
    [ 20.82.622万 ]间接注册地址:0x33,值= 0x0
    [ 20.82.6429万 ]间接注册地址:0x37,值= 0x3
    [ 20.82.6638万 ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0
    [ 20.82.6843万 ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800
    [ 20.82.7051万 ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130
    [ 20.82.7258万 ]间接注册地址:0x71,值= 0x0
    [ 20.82.7467万 ]间接注册地址:0x72,值= 0x0
    [ 20.82.7673万 ]间接注册地址:0x86,值= 0x17
    [ 20.82.788万 Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0
    [ 20.82.8088万 Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721
    [ 20.82.8295万 Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000
    [ 20.82.8503万 Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc
    [ 20.82.871万 Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95
    [ 20.82.8918万 Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e
    [ 20.82.9125万 Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0
    [ 20.82.9333万 Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752
    [ 20.82.954万 Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0
    [ 20.82.9748万 Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140
    [ 20.83.0371万 直接注册地址:0x0,值= 0x1140
    [ 20.83.0422万 ]直接注册地址:0x1,值= 0x7949
    [ 20.83.0474万 直接注册地址:0x2,值= 0x2000
    [ 20.83.0526万 直接注册地址:0x3,值= 0xa231
    [ 20.83.0578万 直接注册地址:0x4,值= 0x1e1
    [ 20.83.063万 直接注册地址:0x5,值= 0x0
    [ 20.83.0682万 直接注册地址:0x6,值= 0x64
    [ 20.83.0733万 直接注册地址:0x7,值= 0x2001
    [ 20.83.0785万 直接注册地址:0x8,值= 0x0
    [ 20.83.0837万 直接注册地址:0x9,值= 0x300
    [ 20.83.0889万 直接注册地址:0xA,值= 0x0
    [ 20.83.0941万 直接注册地址:0xb,值= 0x0
    [ 20.83.0993万 直接注册地址:0xc,值= 0x0
    [ 20.83.1044万 直接注册地址:0xd,值= 0x401f
    [ 20.83.1096万 直接注册地址:0xe,值= 0x0
    [ 20.83.1148万 直接注册地址:0xF,值= 0x3000
    [ 20.83.12万 直接注册地址:0x10,值= 0x5840
    [ 20.83.1252万 直接注册地址:0x11,值= 0x2
    [ 20.83.1304万 直接注册地址:0x12,值= 0x0
    [ 20.83.1356万 直接注册地址:0x13,值= 0x0
    [ 20.83.1408万 直接注册地址:0x14,值= 0x29c7
    [ 20.83.146万 直接注册地址:0x15,值= 0x0
    [ 20.83.1511万 直接注册地址:0x16,值= 0x0
    [ 20.83.1563万 直接注册地址:0x17,值= 0x40
    [ 20.83.1615万 直接注册地址:0x18,值= 0x6150
    [ 20.83.1667万 直接注册地址:0x19,值= 0x4044
    [ 20.83.1719万 ]直接注册地址:0x1a,值= 0x2
    [ 20.83.1926万 ]间接注册地址:0x25,值= 0x400
    [ 20.83.2134万 ]间接注册地址:0x31,值= 0x10b0
    [ 20.83.2341万 ]间接注册地址:0x32,值= 0x0
    [ 20.83.2549万 ]间接注册地址:0x33,值= 0x0
    [ 20.83.2756万 ]间接注册地址:0x37,值= 0x3
    [ 20.83.2964万 ]间接注册地址:0x43,值= 0x7a0
    [ 20.83.3171万 ]间接注册地址:0x6e,值= 0x800
    [ 20.83.3378万 ]间接注册地址:0x6f,值= 0x130
    [ 20.83.3586万 ]间接注册地址:0x71,值= 0x0
    [ 20.83.3793万 ]间接注册地址:0x72,值= 0x0
    [ 20.83.4001万 ]间接注册地址:0x86,值= 0x17
    [ 20.83.4208万 Direct] iDirect reg地址:0xd3,值= 0x0
    [ 20.83.4416万 Direct] iDirect reg地址:0xFE,值= 0xe721
    [ 20.83.4623万 Direct] iDirect reg地址:0x134,值= 0x1000
    [ 20.83.4831万 Direct] iDirect reg地址:0x161,值= 0xc
    [ 20.83.5038万 Direct] iDirect reg地址:0x16f,值= 0x95
    [ 20.83.5246万 Direct] iDirect reg地址:0x170,值= 0xc0e
    [ 20.83.5453万 Direct] iDirect reg地址:0x172,值= 0x0
    [ 20.83.5661万 Direct] iDirect reg地址:0x180,值= 0x752
    [ 20.83.5868万 Direct] iDirect reg地址:0x197,值= 0x0
    [ 20.83.6076万 Direct] iDirect reg地址:0x0000,值= 0x1140
    [ 20.83.6187万 ] netcp-mDIO 1.0 找到262.011万.netcp: phy:ID为:0x2.42万f00.mDIO:00
    [ 20.83.6786万 eth] netcp- 1.0 262.011万.netcp eth0:链接已关闭
    m] started rng-t[ 21.29.0218万 eth] net eth0:添加地址ff:ff:ff:ff:ff:ff,键入4
    ools.service。
    [ 21.29.6595万 eth] net eth0:添加地址b4:99:4c:12:38:08,键入1
    正在启动thermal-zone-init.service ...
    [ 21.30.9336万 ] net eth0:添加地址33:33:00:00:00:01,键入3
    [ OK ]启动thermal-zone-init.service。
    [ OK ]已到达目标多用户系统。
    [ 21.33.1178万 eth] net eth0:添加地址01:00:5e:00:00:01,键入3
    正在启动更新utmp关于系统运行级别更改...
    [ IPv6] 21.34.8224万 :ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定
    _____ _____ _ _
    |_|_____________|__________|_____|__
    | |_|.'|。 |。 ||__|_|。 |||-_|_|_|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||
    |___| |___|

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:[ 22.88.5501万 ] netcp-EVM 1.0 262.011万.netcp eth0:链路打开- 100Mbps/全速-流量控制Rx/TX
    [ IPv6] 22.89.3592万 :ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路准备就绪
    [ 22.90.0819万 ] net eth0:添加地址33:33:ff:12:38:08,键入3
    [ 24.80.7595万 ] net eth0:添加地址33:33:00:01:00:03,键入3

    _____ _____ _ _
    |_|_____________|__________|_____|__
    | |_|.'|。 |。 ||__|_|。 |||-_|_|_|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||
    |___| |___|

    Arago Project http://arago-project.org k2e-EVM ttyS0

    Arago 2017.05 k2e-EVM ttyS0

    k2e-EVM登录:

    k2e-EVM登录:root
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#

    谢谢

    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    我想在此补充几点。

    1. K2E EVM SGMII参考时钟为156.25MHz,但在我们的定制主板中,SGMII参考时钟为125MHz。 我可以在u-boot上执行与此相关的设置。 我对Linux部分不确定。 因此,尝试保留在u-boot时完成的SerDes设置,并在功能"kserdes_load_init_fw"中检查固件的兼容性后跳过SerDes FW配置部分的步骤。我只是盲目地推荐了"kserdes_do_config"。
    在成功建立此链接之后,就像以前一样,连链路都没有建立。

    2.ks2_gbe_serdes.bin在这里我可以找到这个文件,它是否与SerDes的时钟配置有某种关系。

    3.在启动过程中,我收到以下日志。
    [ 11.50.5128万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 12.1.513万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 13.4.5127万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    这些问题是否与ping相关。
    www.ti.com/.../sprac37.pdf --在本文档中,我在3.5 部分找到了与ping故障相关的信息

    请建议我如何继续。 如果需要,请包括其他团队。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prince:

    Aniruddha现在是OOO。 我将通读并提出一些建议。

    很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sure Ross,
    我将等待你的答复,直到那时,我也将努力从我的方面找出一些东西。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    一件事需要更新。
    我怀疑上面的邮件中有一件事
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    。 我在启动过程中收到以下日志。
    [ 11.50.5128万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 12.1.513万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    [ 13.4.5127万 ] ti,keystone-SerDes 232a000.phy:init_lane_rx等待SD有效失败-110
    这些问题是否与ping相关。
    www.ti.com/.../sprac37.pdf --在本文档中,我在3.5 部分找到了与ping故障相关的信息
    >>>>>>
    我可以看到,它是通道0的susscesfull,如SerDes 0。 我们确实仅在sgmii0处连接PHY。 所有其他车道都没有任何东西。

    我有一个疑问,代码的哪一部分负责传输和接收数据包。 我想检查我是否能够在ping过程中传输数据包。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross / Aniruddha:

    我调试了更多信息,并捕获了在SOC发送的数据包和我所ping的数据包。 我可以看到,我们能够成功传输数据包,另一方正在接收这些数据包并回复,但SOC未接收这些数据包。

    这可能是什么原因。 我是否缺少一些配置。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请告诉我,我没有收到任何数据包,即使能够成功传输这些数据包,这可能是什么问题。

    请我来看看。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    今天我发现了一个与我的问题相同的链接
    e2e.ti.com/.../53.3161万

    我也尝试过,但没有成功。

    问题摘要下方:

    我们的定制板具有66AK2E05 SoC,我们在从属端口0 (eth0)上只有一个MAC至PHY接口。 在我们的定制主板中,SGMII参考时钟为125MHz。

    启动时,可以识别eth0接口,但该接口不工作(通过ping无法访问主机)。 我可以看到我们无法接收任何数据包。

    谢谢
    王子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您联系K2E e2e论坛,因为它看起来更像是Linux上的驱动程序配置问题。

    此致,

    很棒

    24.35.2823万) SerDes PLL未锁定
    [ 24.87.1627万 ] netcp-slave 1.0 1上未找到262.011万.netcp: phy
    [ 24.88.1475万 ETH] Net eth1:打开模块失败
    [ 25.18.7608万 init] random:crng init done
    [ 27.17.7168万 ] SerDes未锁定
    [ 27.69.6699万 ] netcp-slave 1.0 0上未找到262.011万.netcp: phy
    [ 27.70.7509万 ETH] Net eth0:打开模块失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!

    我想看到了一些令人感到痛苦的日志。

    在预发送的scnerio中,我可以看到eth0接口。 唯一的问题是我无法ping通,因为接收路径未通过。

    root@k2e-EVM:~# ifconfig
    eth0 链路加密:以太网HWaddr B4:99:4C:12:38:08
    inet6地址:fe80::b699:4cff:FE12:3808 % 76.386万/64范围:链接
    运行多播MTU的UP广播:1500度量:1
    Rx数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
    Tx数据包:31错误:0已丢弃:0溢出:0运营商:0
    冲突:0 queutxelen:1000
    接收字节:0 (0.0 B) TX字节:4688 (4.5 KiB)

    低 链路加密:本地环回
    iNet地址:127.0 .0.1 掩码:255.0 .0.0
    inet6地址:::inet76.386万/128 1 % 范围:主机
    上环回运行MTU:6.5536万公制:1
    RX数据包:163错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
    Tx数据包:163错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
    冲突:0 queutxelen:1.
    RX字节:1.2463万 (12.1 KiB) TX字节:1.2463万 (12.1 KiB)

    根@k2e-EVM:~# ifconfig eth0 192.168 .0.10 netmask 255.255 .255.0
    [ 124.18.7857万 eth] net eth0:添加地址01:00:5e:00:00:fc,键入3
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#路由添加默认GW 192.168 .0.1
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~#
    root@k2e-EVM:~# route -n.
    内核IP路由表
    目的地 网关 基因掩码 标记公制参考使用iface
    0.0。0.0 192.168。0.1 0.0。0.0 UG 0 0 0 eth0
    192.168。0.0 0.0。0.0 255.255 .255.0 U 0 0 0 eth0
    root@k2e-EVM:~#路由添加默认GW 192.168。0.1 eth0
    路径:SIOCADDRT:文件存在
    root@k2e-EVM:~# route -n.
    内核IP路由表
    目的地 网关 基因掩码 标记公制参考使用iface
    0.0。0.0 192.168。0.1 0.0。0.0 UG 0 0 0 eth0
    192.168。0.0 0.0。0.0 255.255 .255.0 U 0 0 0 eth0
    root@k2e-EVM:~# ping 192.168 .0.10
    Ping 192.168 .0.10 (192.168 .0.10):56个数据字节
    来自192.168 .0.10 的64字节:seq=0 TTL=64 0.094 ms
    来自192.168 .0.10 的64字节:seq=1 TTL=64 0.052 ms
    来自192.168 .0.10 的64字节:seq=2 TTL=64 0.052 ms
    ^C
    -- 192.168 .0.10 ping统计数据--
    传输3个数据包,接收3个数据包,0 % 数据包丢失
    往返最小值/平均值/最大值= 0.052 / 0.066 / 0.094 毫秒
    root@k2e-EVM:~# ping 192.168 .0.1
    Ping 192.168 .0.1 (192.168 .0.1):56个数据字节
    ^C
    -- 192.168 .0.1 ping统计数据--
    传输5个数据包,接收0个数据包,100 % 数据包丢失


    谢谢
    王子