This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DS125BR820:DS125BR820跟踪路由阻抗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634700/rtos-ds125br820-ds125br820-trace-routing-impedance

部件号:DS125BR820

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我们知道 在 DS125BR820规范中,跟踪路由阻抗为100欧姆。

但我们希望在 新应用中设计85欧姆。 有可能吗?

您对   DS125BR820上的85欧姆设计是否有其他经验? 如果是,您能否与我分享?



感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    可以使用与DS125BR820的85欧姆互连。  我们一直在使用 85欧姆PCIe应用程序。

    此致,

    李