This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:TPD1E05U06-Q1和TPD2E2U06-Q1 S参数型号

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634749/tpd1e05u06-q1-tpd1e05u06-q1-and-tpd2e2u06-q1-s-parameter-models

部件号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD2E2U06-Q1

尊敬的支持团队:

我从以下网站下载了s-parameter模型。

- TPD1E05U06-Q1

www.ti.com/.../slvmbu0

- TPD2E2U06-Q1

 /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/4265.TPD2E2U06Q1.s2p

 我与我的客户共享了TPD1E05U06-Q1和TPD2E2U06-Q1的s参数模型。

但我的客户的用例 高达8.5GHz。

1) TPD2E2U06-Q1型号

  此型号高达4GHz。

  如果您拥有高达8.5GHz的型号,您能与我分享吗?

  或者你能做到吗?

2) TPD1E05U06-Q1

 此型号最高可达10GHz。

 但这项决议有26点。

 如果您的模型超过1000分,您能否与我分享?

 或者你能做到吗?

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是TPD1E05U06-Q1的典型S参数

    e2e.ti.com/.../7318.TPD1E05U06.s2p

    TPD2E02U06Q1 S参数转至4GHz,因为这是可从测试板获取有用数据的位置。 之后,反射比插入损耗高。 此设备不应在8.5GHz信号上使用。

    此致,

    Cameron