This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万J:DP8.3848万问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633082/dp83848j-dp83848-issue

部件号:DP8.3848万J

大家好,团队成员

我的客户正在使用DP8.3848万,现在他们 遇到了问题。 问题是,当连接到PC时,PC可以从PHY接收数据,PHY也接收到数据,数据已到达MPU的DMA,但无法进入ARP分析过程。 您能给出一些解决方法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiao:

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiao:

    如果我理解正确,PHY可以链接,接收数据包并将其发送到MAC。 但MAC无法完成ARP解析。

    PHY是否配置为MII或RMII模式? 让客户通过检查寄存器0x17位5来验证PHY是否配置为正确模式。

    另一个调试步骤是在MPU中生成数据包并将其发送至DP8.3848万J。 通过寄存器0x00位14配置MII回送中的PHY,这将把所有数据包发送回MAC。 然后检查MAC是否接收到了无错误的数据包。

    您能否要求客户检查是否正确接收了其他类型的数据包? 如果正确接收了其它类型的数据包,则表明系统中实施的ARP解析存在更高层次的问题。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aniruddha
    是,PHY配置为MII模式。 已检查寄存器,它已进入crrect模式。 MII回送和MAC是否收到正确的数据包。
    我们还认为这是一个更高层次的问题。 您能否给出调试方法或步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiao,您好!

    由于MII回送测试成功,我想说PHY按系统要求工作。 更高级别的问题与MAC中使用的软件/固件有关,不在本论坛的讨论范围内。 我建议您联系MAC制造商或软件创建者。

    此致,
    Aniruddha