This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:ds90ub940-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639846/ds90ub940-q1-ds90ub940-q1

部件号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他部件: Alp.

我们目前正在调试无法识别的ds90ub940-Q1芯片。 原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是I2C?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    我希望您能帮助我,
    我无法检测到I2C地址DS90UB940和DS90UB947。
    对于两个IC,我都有电阻器上拉4.7K欧姆到VDDI2C 3.3V。
    DS90UB947:I2CSEL在3.3V I2C下保持浮动,INTB上拉电阻为4.7K欧姆至VDDIO 1.8V
    我尝试在IDX输入上设置适当的电压,但仍然无法检测到I2C地址
    我真的需要你们的帮助。
    BRS,
    感叹号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否可以使用TI的ALP工具来检查您的板载UB947?
    2.请检查IDX电阻器的值和准确度以及7位或8位地址? 另请检查I2C定时。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!