This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR905Q-Q1:DS90ub913与DS90UR906Q之间的连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR906Q-Q1, DS90UR241-Q1, DS90UB925Q-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UR905Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633914/ds90ur905q-q1-connection-between-ds90ub913-and-ds90ur906q

部件号:DS90UR905Q-Q1
本线程中讨论的其他部件:DS90UR906Q-Q1DS90UR241-Q1DS90UB925Q-Q1DS90UB913A-Q1

您好,

我有一个摄像机输出FPD III (DS90ub913),我需要连接一个包含DS90UR906Q-Q1的显示屏。

(当前ds90ub913已连接到ds90ub914)。

我想我不能直接连接它们(913至906)。我能吗?!

如果没有,我想在两者之间添加一个适配器板。

这是否可行?

非常感谢!

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alon:

    遗憾的是,DS90UB913A-Q1/914A-Q1和DS90UR905Q-Q1/906Q-Q1之间的数据格式不兼容。 即使尝试在两个适配器之间添加适配器板,也不能解决数据不兼容问题。 包含DS90UR906Q-Q1的显示屏与DS90UR905Q-Q1,DS90UB925Q-Q1和DS90UR241-Q1兼容。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,
    您能否建议我可以使用的任何其他解决方案来连接?

    谢谢!
    Alon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alon:

    您是否需要将摄像机与DS90UB913串行器配合使用,并将显示屏与DS90UR906Q-Q1解串器配合使用? 或者,您是否可以灵活地使用其他设备和组件? 如前所述,如果需要这两种设备,它们具有不兼容的数据格式,可以正确地一起运行。

    此致,
    Ryan