This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何使用内部时钟?在测试模式下检测外部LVDS信号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639987/ds90ub948-q1-how-to-detect-external-lvds-signal-in-test-pattern-mode-using-internal-clock

部件号:DS90UB948-Q1

大家好,

我想在LVDS信号丢失时使用内部时钟进入测试模式,并在LVDS信号再次连接时退出测试模式模式。

现在,我检测到锁定针脚变低,无法进入测试模式,但无法退出,因为锁定针脚始终为高。

如何使用内部时钟?在测试模式下检测外部LVDS信号

非常感谢!

Reliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户137.3865万,

    您需要尝试其他方法以退出测试模式。  

    您是否可以通过其他方式检测外部LVDS信号? 例如系统的电源信号或LVDS信号的某些外部线路检测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    我尝试访问DS90UB947寄存器,但在测试模式下失败。

    这意味着我们无法在测试模式下访问远程DS90UB947,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    UB947寄存器可在测试模式中查看。
    要退出测试模式,您可以查看OLDI PLL的PLL状态。请给我一封邮件,我们的FAE可以与您联系。谢谢。

    最好的rgds,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    这是我的客户,您可以给我一封电子邮件,我将与客户和TI联系,非常感谢~
    我的电子邮件地址是hubery.he@arrowsisa.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我的电子邮件是kejunshi@sysom.com.cn。 您也可以一起发送至hubery.he@arrowsisa.com。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hubery,您可以联系我们的FAE进行设置。谢谢。


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    遵循客户问题。 当LVDS信号重新连接时,如何退出DS90UB948模式?

    当LVDS断开时,在UB948侧,它将检测锁定针脚信号以将UB948设置为模式模式,客户希望使用此功能在显示屏侧显示蓝屏。

    948进入模式模式时,内部时钟信号将使锁销处于高位,MCU不知道何时 重新连接LVDS信号。 所以不能让948退出模式。

    您对如何实现 该功能有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JW

    在整个系统设计中,有一些选项可用于实现您的功能。例如:

    1.您可以从 UB947发送一个专用GPI信号,每次连接时,UB948中相应的GPO检测到此信号后,即表示链路已建立。

    2.您可以检查UB948 (0x1c,0x44)内的EQ状态和链路状态,也可以尝试从UB94的板载I2C主控访问UB947寄存器,以检测UB947是否处于活动状态。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我尝试了你的想法。
    >> 1. 您可以从UB947发送一个专用GPI信号,每次连接时,UB948中相应的GPO检测到此信号后,即表示链路已建立。
    在正常情况下,GPO2较高。 但如果LVDS断开连接,GPO2始终为低电平。

    >>2. 您可以在UB948 (0x1c,0x44)中检查EQ状态和链路状态,
    UB948 (0x1c,0x44)的寄存器在测试模式模式下不会更改。

    >>或可以尝试从UB9的 板载I2C主控访问UB947寄存器,以检测UB947是否有效。
    在测试模式下,无法从UB948访问UB947寄存器。

    你还有什么想法吗?

    谢谢。

    Reliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何解决方案?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我以前曾向您发送过一封电子邮件。 我将重新发送。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试检查UB948端的链路错误和链路状态寄存器。此外,在电缆丢失后,您可以从视频控制IC生成蓝屏? 谢谢。

    此致,
    Steven