This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:高频设备>=2.4MHz

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634779/tca9617a-higher-frequency-device-2-4mhz

部件号:TCA9617A

您好,团队,

客户有一种设计应与I2C和 MDIO/MDC兼容,因此最大频率应>=2.4MHz。

我们是否有与TCA9617A类似但频率更高的设备?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny,

    遗憾的是,我们目前没有任何支持超过1MHz的缓冲区。

    抱歉,

    -Bobby