This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:选择正确的部件。 TRS3253E,MAX3243E或类似产品。

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634813/max3243e-choosing-the-right-part-trs3253e-max3243e-or-similar

部件号:MAX3243E
主题中讨论的其他部件: TRS3253E

您好,

在我们的新项目中,我们希望将工业“RS-232 V24”连接到我们的3.3V UART逻辑。 我们不需要高速变速箱(只要10千分以上就够了),我们的设计必须非常经济高效。

RS232信号也将使用CTS信号,但仅用于切换特定变量。  

现在我的问题是为这项任务选择合适的设备。 我很难看到标题“TRS3253E,MAX3243E”中两个部件号之间的差异

也许有人能在此时帮助我。

谢谢

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    TRS3253E可支持低至1.8V的逻辑,这比MAX3243E更昂贵。 如果您的微控制器没有1.8V电源,MAX3243E应该工作。 如果您有任何疑问,请告知我们。

    此致,