This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于USB C型解决方案和设计示例

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634741/about-usb-typ-c-solution-and-design-example

主题:HD3SS3220中讨论的其他部件

您好,

让我讨论 一下Typ C集线器解决方案。
客户想要分路音频信号和TypC终端。
我附上应用程序图像图。
(是USB集线器的图像。)

e2e.ti.com/.../typC.pdf

您是否有支持此 应用程序的设计示例?
您能否介绍解决方案?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke:

    根据您的应用,HD3SS3220符合您的要求。 基本上,此设备具有内置CC控制器和无源MUX (2:1)。 请查看数据表。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队