This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.089万:示意图信息

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634265/tida-00890-schematic-information

部件号:Tida-0.089万

大家好,

请提供TIDA-0.089万的示意图信息。 shemating.pdf中未包含该文件。 请确认。

我在过去发现了相同的帖子(已锁定),但是文件尚未更新。

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/513923?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-<xmt-block0>51.3923万0.089万 % 20for %20HD3378 3220 % 2020和%20TUSB211

提前感谢。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    schemati文件包含在中  

    此致,Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,您好!

    感谢您提供信息。 我们可以打开此".DSN"文件的哪个软件?

    我使用Cadence Allegro或Pentalogix View配合打开文件失败。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,

    你可以使用Cadence打开它,我尝试在我的计算机上打开它,我也遇到了一个关于缺少.dll文件的错误,当你打开在旧版本中创建的文件时,这似乎是Cadence上的一个问题。 您可以按照以下步骤修复软件上的问题。

    1.转至控制面板->系统->单击高级选项卡->然后单击环境变量
    2.在PATH用户变量(顶部的变量)中,添加缺少的“.dll”所在的路径,在我的情况下,该路径是(C:\Cadence\SPB_SPB\tools\bin) 16.6

    我希望这项工作能在你的最后完成

    此致,
    Roberto