This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A VccA/VccB规格问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634612/tca9617a-tca9617a-vcca-vccb-spec-question

部件号:TCA9617A

你好

我们 希望将 TCA9617A引脚替换为NXP PCA9617A引脚。 但出现了一些规格问题。

我们的客户VccA为3.3V / Vccb为2.6V。  在这种情况下 ,可以使用PCA9617A。 但 TCA9617A失败了。  布局已修复,我们无法将VccA更改为VccB。

请参考以下信息。  如果我们不更改布局,是否有其他解决方法? 感谢您的帮助。~

PCA9617A规格

TCA9617A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,AJ,

    您需要使用快速模式加(1MHz)还是快速模式足够(400kHz)? 如果是这样,则TCA980x可能适合您,因为它也是一种引脚对引脚解决方案。 此设备上的A侧可以高于B侧。

    -Bobby