This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:不能与外部26M时钟配合使用

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634064/sn65dsi84-can-t-work-with-external-26m-clock

部件号:SN65DSI84

德拉斯:

 使用SN65DSI84时  ,我发现以下问题:

 使用外部26M时钟时,SN65DSI84无法输出LVDS CLK。 已检查写寄存器和就绪寄存器是否正常。 吹气是您的RFE的寄存器。 您能帮您检查一下吗?  谢谢。

 

 

#ifdef SN65DSI84_NO_26M_CLK
    {0x0A, 0x05},
    {0x0B, 0x20},
#否则
    {0x0A, 0x04},
    {0x0B, 0x02},
#endif

#ifdef SN65DSI84_NO_26M_CLK
    {0x12, 0x5d},
#否则
    {0x12, 0x2C},
#endif

#ifdef SN65DSI84_NO_26M_CLK
    {0x28, 0xe1},
    {0x29, 0x03},
#否则
    {0x28, 0x20},
    {0x29, 0x00},
#endif

e2e.ti.com/.../21_5F00_LVDS_5F00_PANEL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huang,
    他们是否通过PLL_EN位设置PLL? 在启用PLL之前,输入时钟源必须处于活动状态并保持稳定。
    选择DSI Clk作为源时LVDS时钟是否振荡?
    他们是否能够尝试更高的参考时钟?
    参考时钟是否符合器件数据表中规定的计时要求(上升和下降时间)?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

           Joel您好 :

      以下是客户 意见:

      1、 他们是否    通过  PLL_EN 位设置PLL?   在            启用PLL之前,输入时钟源必须处于活动状态并保持稳定。

         是的。 他们 遵循  顺序。
        2、          选择DSI Clk   作为来源时,LVDS时钟是否振荡?

         是,LVDS时钟工作正常
        3、 他们能   尝试  更高 的参考 时钟吗?

             客户 将   尝试一下。

      4、    根据您的原理图 ,它 似乎   配置 正确。  我  只有  一个意见:     当使用REFCLK时 ,你   不需要     这个 终端中的下拉电阻器。

             客户删除  了下拉 电阻器 ,但它不起作用。

    您能否   帮助 检查   寄存器 配置  是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    寄存器配置似乎正确。

    请发送REFCLK的范围捕获。

    能否启用测试模式以查看您是否检测到相同的行为?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel您好:
    已经用更高频率的时钟解决了这个问题。但我不明白发生了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    哪个频率解决了问题?
    能否从两个频率发送示波器捕获?

    此致,
    Joel