This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953/4数据表和请求检查!

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642017/ds90ub954-q1-ds90ub953-4-datasheet-and-request-check

部件号:DS90UB954-Q1

尊敬的所有人:  

   客户将使用DS90UB953/954设计。 有一些问题,请帮助,谢谢!

  1.使用  STP传输时,DS90UB954是否支持CSI-2异步后信道? 。  

  2.我们可以使用 25 MHz 无源晶体振荡器吗?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,表1中的模式0支持此功能。 或者,您可以通过编程寄存器0x6d[2:0]进行设置

    被动振荡器,我想你是指REFCLK。 请参阅DS90UB954数据表中的7.4 5部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用STP传输时,DS90UB954是否支持CSI-2同步后信道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,请检查同步描述的D/S。

    此致,
    Steven