This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS422的输出HDMI信号可以通过10米以上的电缆连接到显示器?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634616/tmds442-the-output-hdmi-signal-of-tmds422-could-be-connected-to-the-monitor-through-more-than-10-meters-cable

部件号:TMDS442

您好!

TMDS422的输出HDMI信号可以通过10米以上的电缆连接到显示器?
如果没有,我应该如何改进我的设计以实现此功能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    我们使用此设备进行了一些电缆测试,但没有最大电缆长度。 另一方面,您必须考虑电缆质量,损耗,连接器损耗,迹线等。请, 查看第18页的典型特征。


    此致
    弗朗西斯科