This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:如何减少辐射辐射排放

Guru**** 2471250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641438/ds90ub913a-q1-how-to-reduce-radiated-emission

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

请问有没有方法减少SER辐射辐射?

1.我认为减少SER输出摆动会有所帮助,但不知道如何调整SER输出摆动。

如果有调节SER输出摆动的寄存器,请告诉我。

2.对于硬件调整,我是否可以在SER输出DOUT+处添加较小的值上限或添加跟踪阻抗以使输出更流畅? 只要衰减小于DES EQ补偿功能,上述方法的机具应该正常吗?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB913a输出摆动无法调整。

    对于EMI问题,请检查详细的测试问题,例如频率点。一般来说,屏蔽电缆应该适合EMI测试。 确定EMI测试问题后,您可以检查振荡器,电缆,连接器,屏蔽等,以改进系统级EMI/EMC设计。

    此致,

    Steven