This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:单端接口的BW

Guru**** 2784635 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643976/hd3ss215-bw-of-single-ended-interface

部件号:HD3SS215
主题中讨论的其他部件:TS3DDR4000

您好,

1.是否可以将该设备用于切换单端线路,而不仅仅是差分线路? (在DA,DB线路上)。如果是,它们是否会相互干扰(串扰)。

2.这类信号的频宽是多少?

3.一般情况下,我需要多路复用10个差分信号中的1:2个,大约500MHz (所以我想要BW,至少2.5GHz),7个单端信号,大约125MHz (所以我想要BW,至少625MHz)。3个设备可以完成这项工作吗? (两个设备,AUX中各有4个diff (DA/DB)和2个s.e,AUX或未使用的DA/DB中各有2个diff (DA/DB)和3个s.e。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Assaf

    我们正在处理您的问题。 感谢您的耐心。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Assf

    是否要在每个通道中使用一个单端信号? 如果是,您将不会遇到此设备的任何问题。 您可以使用正极引脚,而负极引脚可以向下拉,以减少串扰。 如果可能,您能否绘制一个连接的方框图? 关于BW,请查看数据表并检查此设备是否符合您的要求。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的重播!! 单端信号有两个选项:

    1.正如您所说,每个差分信道一个信号-在这种情况下,我将使用您建议的负信号,并下拉。在这种情况下,信号的BW是多少(差分为7GHz)?

    2.您在每个通道上有两个单端信号(一个在正极,一个在负极)。这里的性能如何?>

    一般而言,我要使用3个设备来将以下信号转换成多路复用:10倍差,带宽为2.5GHz,7个信号单端,带宽为625MHz。

    我认为:  

    设备A:Dx端口上有4个比较对,aux+和aux-端口中有2个S.E。

    设备B:Dx端口上有4个差分对,aux+和aux-端口中有2个S.E。

    设备C:Dx端口上的2个比较对,以及剩余Dx端口或Aux + Dx中的最后3个S.E。

    AUX是否也可用作2个单端信号或更好的信号,以便在下拉式中分别使用? 与这3个设备切换7个S.E.信号的最佳方式是什么(使用10个具有高带宽差分对的端口后)?

    感谢你们的建议!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Assaf

    我通过电子邮件与您联系。 让我们继续支持它。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    asmatia@valens.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Assaf

    我们仍在进行这项工作。 感谢您的耐心。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Assaf

    不幸的是,我不得不说,这是不可能的。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您认为我的应用程序使用 TS3DDR4000这样的设备更好吗?

    这样,差分对就需要2个设备,剩下4个端口可用于单端。 我只需要为左侧3个单端信号寻找小的解决方案。