This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051:我希望通过TPS2051DBV设计USB主机设备5V /0.5A最大电压。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, TPS2514, TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634111/tps2051-i-want-to-design-usb-host-device-5v-0-5a-max-by-tps2051dbv

部件号:TPS2051
主题中讨论的其他部件: TPS2514

您好,先生!

我想制作一个USB主机设备(Android,IOS/  智能设备USB电源)。

我需要5V/0.5A USB最大功率,就像PC USB端口一样。

我想到的是TPS2514和 TPS2051。

TPS2051是否可以仅使用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,TPS2051C是您的理想选择。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个示意图。

    您可以检查一下吗? 任何建议

    如果无法使用TPS2514,是否可以?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    为什么要在电路中设置R4H,R5H,R7H和R8H?
    我认为您不需要添加这些电阻器,因为设备可以在DP和DM中输出一些信号,以便通过电话进行抖动。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果可以使用tps2514,则无需电阻器。
    它是移除的tps2514的备用件。
    如果可能,我不想使用它。(tps2514)
    谢谢你

    Charlie。 崔