This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB954-Q1:I2C检测问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641338/linux-ds90ub954-q1-i2c-detect-issue

部件号:DS90UB954-Q1

工具/软件:Linux

大家好,

我们在Xin,XOUT上连接25MHz晶体振荡器。  

PDB针脚根据开机顺序较高。

IDX配置为0x3D

uboot和用户空间i2cdetect实用程序都无法检测反序列化程序。

i2c总线正常(在同一总线上检测到另一个i2c设备)。

从主机发送探测日期,但设备没有响应?

此致,

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raj,

    很抱歉耽误您的时间!

    您能否详细介绍一下您的设置?  您如何验证954是否正确通电?

    954的I2C引脚使用什么上拉电阻器?

    此致,

    佐伊