This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041C:DCP配置

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041, TPS2061, TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632582/tps2041c-dcp-configuration

部件号:TPS2041C
主题中讨论的其他部件:TPS2041TPS2061TPS2513

你(们)好

我想问一下以下应用说明。 其中提到的是使用电源和负载开关(例如TPS2041和TPS2061)的配置。 (请参见图4)

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva049/slva049.pdf

此配置非常简单。(此配置(单端口)是客户需要的配置。)

此配置是否支持iPhone和Android?

客户的情况:没有仿真,IO=500mA (最大值)和D+/D-连接的电阻小于200欧姆。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    tps2041和tps2061只是用于限制输出加载电流的功率限制器件。
    由于它没有用于逻辑交流的D+和D-引脚,所以当前可以加载多少手机取决于手机本身的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我们理解这些设备只是限制输出功率。

    如果电话负载的电流超过负载开关限值,VBUS电压会下降吗? 或者,电话只是为了将电流加载到TPS2041或TPS2061的电流限制以下?

    我知道这与设备无关。 但是,如果您对上述配置有任何参考设计,您能否向我们提供任何建议?   

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当加载电流超过限值时,电流将受到限制,Vbus将保持不变。 如果您想支持iPhone和Sumsung电话充电,则需要在电话上添加TPS2513/14用于hankshke。