This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:物理层测试-测试模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634278/tusb8041-physical-layer-testing---test-modes

部件号:TUSB8041

您好,

我想对 该部件执行物理层测试,但我无法将该部件置于测试模式以生成测试数据包。

我在 主机上使用USB-IF USB高速电气测试工具,它连接到TUSB8041上的一个端口。

您能否提供有关如何连接到TUSB8041以及如何使设备进入测试模式的更多信息?

 

谢谢!

Bradley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主机必须连接到集线器的上游端口。 测试工具将识别集线器,然后您可以选择一个下游端口和"test_packet"设置。 然后,所选端口将输出USB 2.0 测试数据包。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,让它发挥作用。