This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:请求ibis型号

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640536/sn65mlvd204b-request-for-ibis-model

部件号:SN65MLVD204B
主题中讨论的其它部件: SN65MLVD206B

尊敬的技术支持团队:

您能否提供 SN65MLVD204B和SN65MLVD206B的ibis型号?

我在他们的网站上找不到他们。

http://www.ti.com/product/SN65MLVD204B/toolssoftware

http://www.ti.com/product/SN65MLVD206B/toolssoftware

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附件是IBIS模型。

    e2e.ti.com/.../mlvd204a.ibs

    e2e.ti.com/.../mlvd206.ibs

    此致,

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    您的回复。

    我使用您的附件代替SN65MLVD204B和SN65MLVD206B。
    我想mlvd204a.ibs和mlvd206.ibs在IBIS模拟中显示良好的结果,
    SN65MLVD204B和SN65MLVD206B的信号完整性必须优于它们。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的回复。

    mlvd206.IBS包括c_comp (典型值)为1pF (对于接收器输入模型)。
    它是否合适?

    mlvd204a.IBS包括:对于接收器输入型号,c_comp (典型值)为3.54pF。

    我想,为什么206的数据速率是200Mbps,204是100Mbps。
    因此,较低的电容更有利于改善波形,特别是在多个节点上,对吗?

    背景问题将在后文提出。
    e2e.ti.com/.../64.1835万

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备为204B和206B,请使用mlvd206.IBS。 它具有较低的输入电容。

    SN65MLVD20xB在类似设备上进行了增强。 改进的功能包括驱动器输出上的受控转换速率,以帮助最大程度地减少来自未端接桩模块的反射,从而实现更好的信号完整性。 保留了相同的占地面积定义,便于更换引脚以升级系统性能。