This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将视频传感器连接至处理器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634023/interface-video-sensor-to-processor

主题中讨论的其它部件:DM388DM385

您好! 我开始开发一个用于内窥镜检查的摄像机。 我开始收集有关从传感器到处理器的远程数据传输接口的信息。 电缆长度不应超过3.5 米。 该传感器具有接口:MIPI CSI-2,并行输出和子LVDS。 我希望需要传感器或收发器。 也许您可以告诉我如何以这样的距离将视频传感器连接到处理器? 最理想的是什么?

我计划使用Sony IMX 322 LQJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ilya,

    请确认哪种接口将支持您的处理器?

    对于MIPI CSI-2,您可以使用DPHY440,这是一种MIPI DPHY重新计时器,用于重新生成DPHY信号。
    该设备可补偿PCB,连接器和电缆相关频率损失以及开关相关损耗,以提供从CSI2/DSI源到汇的最佳电气性能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我计划使用达芬奇DM388或DM385。 和量度必须在传感器和处理器之间的3.5 仪表上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ilya,

    DPHY440在其Rx上支持高达4dB的EQ,在其TX上支持高达2.5dB的DE。 这些功能在某种程度上旨在补偿信道中的ISI损失。
    如果您可以测量或模拟退化的眼图,您应该能够了解一个DPHY440是否能够补偿 此3.5 m 电缆的ISI。
    作为中继器,DPHY400还旨在消除因信道差异而导致的时间偏差。 只要输入计时符合DPHY440的规范要求,它就能够重新调整时钟和数据,以改善系统的计时余量。
    两个DPHY440可以级联。
    请看一下设备数据表中的8应用和实施部分,该部分陈述了基于特定数据速率和电缆损耗配置文件的设计步骤。

    此致,
    Joel