This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:TPD1E10B06 ESD保护级别

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633087/tpd1e10b06-tpd1e10b06-esd-protection-level

部件号:TPD1E10B06

大家好,团队成员

如我所见,TPD1E10B06提供30kV ESD保护。 那么,我们是否有理论计算来支持它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达到30kV的理论计算是TI的知识产权,不能在外部共享。 共享信息意味着共享流程信息。 是否有任何客户要求这样做?

    TPD1E10B06的30kV额定值基于IEC6.1万-4-2标准的实际物理验证数据。

    谢谢

    Vrashank

    离散ESD解决方案系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vrashank
    是的,客户已重新查询。 对于30kV额定值,我们是否有关于IT的报告,或者可以在IEC网站上找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    aXiao,

    让我们通过电子邮件将此对话脱机。 我认为本主题需要对ESD相关主题进行更广泛的客户教育。 我看到了我们的产品营销工程师Matt Xiong关于此主题的电子邮件主题。 我们将通过WebEx/电话会议继续进行与培训相关的活动。

    现在结束此主题。

    [报价用户="Xiao Zhu2]Hello Vrashank
    是的,客户已重新查询。 对于30kV额定值,我们是否有关于IT的报告,或者可以在IEC网站上找到它?

    [/引述]