This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:支持EDP到DP?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633768/sn65dp141-support-edp-to-dp

部件号:SN65DP141

芯片是否支持EDP转DP转DP转驱动器?

或者仅支持EDP到EDP,DP到DP。

谢谢

#Hui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hui

    此设备不是协议转换器,而是线性驱动器。 然后,您可以考虑支持EDP到EDP或DP到DP,因为进入设备的信号将随着转位驱动器的系数而发出。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EDP基于DP规格。不需要转换器。
    我计划将eDP (信道,辅助,HPD)的DP相关信号连接到转接驱动器(这意味着忽略eDP的背光信号)
    例如:GPU (EDP)->DP141->DP连接器

    是否可以使用DP141执行此操作?

    #Hui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hui

    是的,您可以做到。 对于Aux和HPD,这些连接是外部连接,请查看我们的应用图中的第23页。

    此致
    弗拉斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fracisco,

     在1.3 规格中,表D-3:DP主链路TX芯片参数,例如 VTX-DIFFp-p-Level0为w/  0.34v (最小值),0.4v (标称值),0.46v (最大值)

     在edp1.4a规范中,表4-1:建议的TP1差分信号电压,例如 差分峰值至峰值输出电压0是带标称Vdiffp-p 200mV

     简而言之,输入通道电压(EDP)与所需的输出通道信号(DP)不同。

      如何使用DP141解决EDP与DP之间的不同交流规格? 使用增益?

     DP141的特殊EDP支持可以提供什么?

    此致

    #Hui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hui

    请告诉我,我的理解是否正确。
    如果您要使用DP连接器作为电源,则必须考虑处于1级,因为我们的DP141的输出电压为600 mV,您也可以将此电压电平提高到1200 mV。
    另一方面,如果您想要将接收器连接到我们的DP141,根据1.3 的要求,您必须拥有RX的数据, 根据高比特率或降低比特率以及HBR的最小电压为120 mV,RBR的最小电压为40 mV,我们处于规格范围内。

    请告诉我此信息是否有用,如果您有任何疑问,也请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科