This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212/IBIS模式和HSPICE模型

Guru**** 2559480 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633571/hd3ss3212-hd3ss3212-ibis-mode-and-hspice-model

部件号:HD3SS3212
主题中讨论的其他部件: HD3SS3412

您好,

客户要求我们为  HD3SS3212准备IBIS模型和HSPICE模型。 我知道您已在产品文件夹中上传了S参数模型。 您是否有 IBIS模型和 HSPICE模型或计划准备它们?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    请让我与团队核实一下。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    据团队介绍,HD3SS3212的唯一可用型号是S参数,因为该型号已用于多个客户的模拟,遗憾的是,我们没有用于该设备的HSPICE和IBIS模型。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我了解 到,HD3SS3412与HD3SS3212类似, HSPICE Model of HD3SS3412 可在其产品文件夹中找到。 您认为 HD3SS3412 HSPICE模型是否 也可用于HD3SS3212的仿真? 请咨询您的团队并给出您的意见。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    两个设备都是无源交换机,因此,只要应用程序用于PCIe信号,就可以使用该型号。 如果没有,我们无法保证仿真的结果。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队