This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310:由于TUSB1310 Ti haven样例,我要查找3.0 以管道IC替换TUSB1310,请帮助

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310, TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638074/tusb1310-beacause-the-tusb1310-ti-haven-t-sample-i-want-find-a-usb3-0-to-pipe-ic-replace-tusb1310-please-help

部件号:TUSB1310

由于TUSB1310 TI没有采样,我想查找3.0 的一个连接管道IC替换TUSB1310,请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如您所见,TUSB1310和TUSB130A不推荐用于新设计。 遗憾的是,我们没有其他部件可以直接更换它。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VDDA3V3的纹波请求是什么?

    我能不能把它和整个主板的电源3V3一起供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们强烈建议将VDDA3V3与主板的其余部分隔离。 使用一组旁路电容器和铁氧体磁珠应该会有所帮助。
    您可能会发现以下应用说明非常有用: www.ti.com/.../scaa048.pdf

    注:建议不要将TUSB1310/TUSB1310A用于1310用于新设计。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,还有另一个问题。如果我想让TUSB1310作为主控制器,我该如何处理VBUS引脚 或 其他配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    TUSB1310A不提供控制VBus电源开关的机制,因此您的实施需要定义切换/供应Vbus的方法(例如主处理器上的GPIO); 尽管仍需要通过分压器将Vbus连接到TUSB1310A,如TUSB1310A数据表中的图6-3所示。

    此致,
    豪尔赫