This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:参考设计- FPGA再计时器应用

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634101/sn75dp139-reference-design---fpga-retimer-application

部件号:SN75DP139

您好,

我看不到 SN75DP139的任何参考原理图 -为什么?

我希望将该设备用作FPGA (LVDS输出)到HDMI电缆驱动器。 数据表中也没有明确说明是否建议在HDMI连接器侧安装额外的ESD保护设备?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael

    我已通过电子邮件向您发送了一份参考示意图。 我想确认您是否将从FPGA LVDS或TMDS交流耦合。如果您的应用是TMDS交流耦合, 然后,您可以使用DP139,但如果是LVDS,您将需要其他解决方案,因为LVDS处理数据的方式不同(但我们也有解决方案)。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,我收到了这封电子邮件。

    FPGA是一种Xilinx Spartan7,放置在非常靠近再计时器的位置。 TMDS AC或LVDS均可使用。

    我需要检查Xilinx并运行一些模拟- TMDS更容易,因为我可以使用3V3 IO库,但是我只看到LVDS发射器的最大IO规格。

    /Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Michael,请查看。 根据您的评论,如果您正在寻找一个再定时器,我建议您使用DP159电平转换器再定时器。 DP139是一种电平换档驱动器。 但首先,请查看。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我对其中的条款有点粗心。

    Redriver是必需的,但retimer的额外功能非常有趣,可能有助于以很少的额外成本清理Xilinx输出。

    /Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Michael,我将等待您的反馈。

    此致
    弗朗西斯科