This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:2.0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634306/tusb9261-usb2-0

部件号:TUSB9261

你(们)好

我们正在设计一种定制板,要求从USB 2.0 端口访问SATA NANDrive设备。

 TUSB9261芯片是否与2.0 *兼容? 如果是,那么对于未使用 的超高速TX&RX对,建议使用什么连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Anand:

    是的,您只能在2.0 中使用它,对于SS线路,您可以让它们保持断开/浮动状态。

    此致,
    Roberto