This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI是否有支持&quot的设计;可以传输到CAN FD&quot的设计?

Guru**** 2557790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633933/does-ti-have-designs-that-support-can-transfer-to-can-fd

您好,

TI专家,

一些旧的MCU不支持CAN FD,我们是否有支持 " CAN传输到CAN FD"的设计?

客户想使用CAN FD,但MCU 不支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黎明,

    只是为了说明,您需要一个支持CAN FD协议的MCU? 或者您是否正在寻找支持此功能的CAN收发器?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我没有明确说明~
    1.我使用的是不支持CAN FD协议~的旧MCU
    2.我想使用支持CAN FD~的CAN FD收发器
    在MCU和CAN收发器之间,我是否需要一个可以将CAN传输到CAN FD的转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黎明,

    感谢您的澄清。 我将从E2E转到电子邮件。

    此致,