This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442是否具有重置引脚?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634344/tmds442-does-tmds442-is-having-reset-pin-or-not

部件号:TMDS442

海防

   是否有人可以告诉我TMDS442是否有重置引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pensaal

    很遗憾,它没有任何重置PIN。

    此致
    弗朗西斯科