This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:RS485通信不正常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636874/thvd1500-rs485-communication-is-not-normal

部件号:THVD1500
主题中讨论的其它部件: SN7.5176万B

您好,

    我在RS485网络中使用THVD1500。节点号为14,波特率为250K。电缆总长度<15M.5V电源。

但发现一个离主节点最近 的节点不正常。其它节点正常。

1.增加120欧姆终端,通信正常。

2.无120欧姆端接,将THVD1500更改为SN7.5176万,RS 485communicaiton正常。

3.仍使用THVD1500,更改节点编号低于7,无120欧姆终端,所有节点 通信 正常。

问题:1. 是否有必要在此应用程序中添加终止?

               2.为什么SN7.5176万在没有120欧姆终端时正常?THVD1500在没有120欧姆终端时不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    很遗憾听到这个消息。 您能否对网络进行一些描述,比如什么是拓扑,存根用于坏节点的时长,总线上的任何终端? 我知道问题会随着终止而消失。 但是,您是指为该节点还是为整个总线添加终端?

    我假设您在巴士上没有任何终端。 如果是这种情况,建议在总线的两端添加端接。 系统在没有任何端接的情况下仍可工作,但这取决于多个因素,如数据速率,电缆长度(短线长度)和电缆特性。 一般情况下 ,如果没有端接, 总线上会有从近端到远端的反射。但是,如果速度较低(上升时间较长) ,距离较短,反射时间可以忽略比特时间,在这种情况下,传输可能仍然正常。

    请提供更多信息,我们将深入了解。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao L:

       很抱歉,此问题的延迟。感谢您的支持!

    1.使用总线拓扑。从   坏节点对末节限制为2英尺。总线上无终端。250kbps数据速率。

    2.我在  总线末端添加了端接,可以解决问题。

    3.THVD1500 tr为250ns,SN7.5176万B为20ns。如果根据公式2TPD<1/5Tr,2ft末节,假设SN7.5176万可导致信号反射,但

       THVD1500不是。但实际上,THVD1500引起反射,而SN7.5176万不是。我想知道原因。

       说明:TPD :信号传播时间

    再次感谢您的大力支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    我同意SN7.5176万B可能比THVD1500产生更多反射。 是否可以捕获/比较接收器端的信号波形? 另一个看的地方是接收器。 这两种设备的Vit设置不同。 我不确定会有多大影响。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Hao L:

       很抱歉回复延迟,感谢您对此案例的支持。以下是接收器结束 信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    1)波形是否来自THVD1500或SN7.5176万B? 是否可以比较两个设备的波形?
    2)您是否计划添加终止或必须在没有终止的情况下生活?
    3)您能不能再具体地告诉我一次沟通失败的原因? 是否有因异常上升时间而丢失的位?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao L:

     1.此波形来自THVD1500。此波形不正确,VA-b接近0,低于200mV。SN7.5176万 VA-b波形良好。

    2.此波形在没有端接的情况下进行测试。如果添加端接,波形将会良好。

    三,THVD1500接收器末端接近0,低于200mV,abnormal.Communication已火化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    (Hao今天正在度假,所以我可以试着帮忙解决。)

    感谢您帮助澄清图片。 这种波形对我来说很奇怪;我不会期望A和B线保持相同的电压,除非禁用驱动器。

    在该波形期间(即,在差分电平接近0 V的两个光标之间标记的时间段内),总线是否可能处于空闲状态(未驱动)? 或者,在此期间是否可能有多个节点同时传输? 在这两种情况下,差分电压都可能接近0 V。您可以通过观察示波器上的"DE"控制信号与A/B信号波形同时来确认是否是这种情况。

    我提出此问题的原因是THVD1500和SN7.5176万B的启用/禁用时间稍有不同,因此在传输和接收模式之间转换时,它们可能需要不同的等待时间。 它们在禁用时的行为也可能不同;每个都是高阻抗,但在高侧漏电流和低侧漏电流方面可能存在细微差别,这可能会在空闲条件下影响总线上的电压。 再次强调,检查DE控制信号是查看这些因素是否是您观察到的差异的原因的最佳方式。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我只是想再次检查这个问题-您是否能够解决这些问题?

    谢谢!
    最大