This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:您能为我提供TMDS442应用电路和测试程序吗?

Guru**** 2557760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632651/tmds442-can-you-provide-me-with-tmds442-application-circuit-and-test-program

部件号:TMDS442

您好!

您能为我提供TMDS442应用电路图,PCB布局参考和测试程序吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    我们正在处理您的请求。 感谢您的耐心等待。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    我已通过电子邮件向您发送信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Francisco:í a

     

             大家好 ,您能为我提供TMDS442应用电路和测试程序,电路对角臂,PCB布局数据吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yong

    我已通过电子邮件向您发送信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Francisco

    TMDS442此芯片输出HDMI信号,我可以通过10米以上的电缆连接到显示器? 如果没有,如何改进设计?

    此致
    谭江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    请随您的问题一起提交新请求。

    此致
    弗朗西斯科