This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:能否告诉我UCC5320和39的使用方法?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633345/ucc5320-could-you-tell-me-about-ucc5320-s-how-to-use

部件号:UCC5320

你好,团队成员。

我的客户尝试在电源调节器应用中使用。

您能告诉我这款IC吗?

<问题>

①:我在数据表中的图25"功能方框图UCC 5320S和UCC 5390 S分离输出"和表4中看到了方框图。

输入中的以下处理是否正常?
・VCC1 = 5 V
・接地1 = 0 V
・Ω in += 5 V (与VCC 1连接)
・in -= 0 V或5 V (0 V时打开)

②:关于输入(IN-)的这种理解是否正确?
・输入-≧0.55 * VCC 1:输出= L
・Ω 输入-≤Ω 0.45 * VCC 1:输出= H

③:输出的串联电阻为5.1 Ω±5 % ,电源VCC 2为16 V±1.5 V
此IC驱动是否可行?
※最大电流:(16 + 1.5)/(5.1 * 0.95)=需要3.61 A?

④-1:输出电流规格的最小值和典型值之间的差异(如下)是什么?
IOH:2.4 A (最小值)/ 4.3 A (典型值)
IOL:2.2 A (最小值)/ 4.4 A (典型值)
※只有芯片分散?
※它是否会根据芯片变化和温度依赖性而变化?

④-2:2.4 A of Min的约束是什么?
④-3:无法行驶时,输出会发生什么变化?

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masumi-San,

    1)是的,此配置将工作。 当输入-为高时,输出始终为低。

     

    2)是的,您的理解是正确的。 这些是在更改逻辑状态时,“内-”必须大于或小于的典型值。

     

    3) FET的内部栅极电阻是多少?  这可在FET的数据表中找到。 需要此值来计算峰值电流。

     

    4-1)最小值和典型值根据切屑变化和温度相关性而变化。

     

    4-2) 2.4A(最小)上的约束是内部电阻随温度变化而变化。

     

    4-3)你能详细说明一下吗? 您的意思是输入何时浮动? 有关设备的逻辑操作,请参阅表4。

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我们将向客户确认内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!


    关于③:我曾尝试向客户询问IGBT (FET)的型号,
    但我似乎不能谈论它。

    但是,如果您告诉我您想知道的属性的名称,
    我会告诉您,但请告诉我,除了寄生(内置)门电阻之外,是否还有其他任何项目需要倾听。

    ※如果发送此设备的外设电路图,您能回答吗?

    关于④-3:客户正在考虑电流容量不足以驱动它的风险。

    ※根据目前的能力,似乎正在研究UCC5320S或UCC5350S,但UCC5350S似乎没有成本价值,因此,如果可能,我们将继续进行UCC 5320S

    如果在这种情况下电流能力不足,可以假定有何种移动?
    (现在可以使用"假设")

    此致,
    Sekiguchi Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masumi-San,

    请使用UCC5320数据表第29页上的方程式(1)计算峰值源电流。
    R_NMOS和R_OH参数可在表1中找到。
    外部栅极电阻,R_ON ~ 5.1Ω 和FET的内部栅极电阻,R_GFET_Int需要由客户提供。

    您能给我一个外设电路图的例子吗? 数据表中的图35显示了UCC5320S的典型应用电路。 这是否有帮助?

    电流驱动器不足会导致上升和下降转换速度变慢,从而增加功耗。 这取决于系统中设计的停机时间,以防止射门。

    请记住,与UCC5320S的12V UVLO相比,UCC5350SB也具有8V-UVLO。

    此致,
    Mateo