This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:线路处于低位时的功耗

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634255/tca9617b-power-consumption-with-lines-pulled-low

部件号:TCA9617B

我正在寻找有关使用TCA9617BDGKR的功耗的一些说明。

 数据表显示,当两个通道均为低电平时,ICCB可能高达8.1mA。 但是,当启用为低电平(输出禁用)时,是否有待机电流? 我猜这可能是+7mA?

我看的是DS第5页上的ICCB行。

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Russel,

    ICCB规范规定电流为+7mA,是指SDA/SCL线路未被主或从控制/拉低,但处于空闲状态时。 最坏的情况是,我们必须将一侧降低(典型值为5.7mA,最大值为8.1mA)。  当EN值较低时,情况并非如此。

    当EN为低时,用于拉高或低SDA/SCL线的驱动器将关闭。 我怀疑当您将EN设置为低时,ICCB将在uA范围内,但这取决于内部上拉电阻的大小。

    您是否需要此数据? 如果是这样,我必须订购设备并在实验室进行测试,以尝试测量此情况。

    谢谢!

    -Bobby