This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:用于唤醒系统的TPS2546 DCP短接模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634036/tps2546-tps2546-dcp-shorted-mode-for-wakeup-system

部件号:TPS2546

大家好

         我们在S0上设置CDP,在S3/45上设置DCP自动,我们可以使用键盘/鼠标唤醒系统( S3---> S0)

         BTW

          我们设置DCP短接模式( CTL1/2/3 ==>1/0/0),无法 从键盘/鼠标唤醒(  S3 --> S0 )

         能否 帮助检查DCP短模式无法支持唤醒功能?

                                                                                                                       非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kerr:

    DCP短接模式不支持从键盘/鼠标唤醒。  但是,DCP自动执行。

    此致,

    多诺万