This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925QSEVB无法安装NSC USB Nano驱动程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633612/ds90ub925q-q1-ds90ub925qsevb-could-not-installed-nsc-usb-nano-driver

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB925QSEVBALPUSB2ANY

大家好,

我们的客户正在使用 DS90UB925QSEVB,但无法  安装NSC USB Nano驱动程序。

在E2E论坛上有一个类似的问题,即客户在DS90Ux925 EVM上重新编程Atmel UC,但也无法正常工作。  

e2e.ti.com/.../98.421万

您是否对解决此问题有任何意见?  请告诉我。

此致,

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricardo:

    请参阅ALP的帮助,您需要安全安装正确的USB驱动程序,该驱动程序来自Clpress网站,以匹配您计算机的操作系统。

    如果没有,您可以尝试使用USB2ANY框(USB->I2C)来访问UB的 内部寄存器。  

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    DS90UB925QSEVB的通信芯片是AT90USB1287,而不是Clpress的设备。

    客户安装USB驱动程序后执行这些步骤,但也无法正常工作。 他使用 ALPF_setup_v_1_56_0010软件。

    您是否对解决此问题有任何意见?  

    此致,

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo
    对于您的主板,AT90USB1287来自Microchip Technology。您可以帮您查询Microchip的网络是否已更新AT90USB1287的驱动程序吗? 我们无法解决驱动程序问题。
    如果在检查Microchip后仍无法解决此问题,您可以使用TI的一个候选USB2ANY框来控制UBstri的EVM。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    是的,E2E论坛上也有类似的问题,客户在DS90Ux925 EVM上对Atmel UC进行了重新编程,但也无法正常工作。
    e2e.ti.com/.../98.421万
    客户使用SPA_EOM.HEX刷新DS90UB925QSEVB。
    我建议客户尝试使用一个候选USB2ANY框,然后向您提供反馈。
    感谢你的帮助。
    此致,
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,
    客户没有USB2ANY包装盒。 TI不会单独销售USB2ANY。 它们通常是EVB套件的一部分,用于对评估板上的TI器件进行编程。 您是否有其他方法来解决此问题?
    此致,
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo

    USB2ANY广泛用于TI的许多EVM板中,您是否可以向客户检查一个板?

    或者,请与Microchip联系,了解驱动程序问题,以匹配您的操作系统。谢谢。

    此致,

    Steven