This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:偏压

Guru**** 2557140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634290/dp83867ir-bias-voltage

部件号:DP8.3867万IR

大家好

您是否介意询问DP8.3867万IR?

文件中有一些描述如下:
RBIAS电阻器用于在PHY中开发内部偏置电流和电压。
它是为1 % 容错而指定的,以便PHY能够满足最严格的IEEE 802.3 规范。
测量RBIAS电阻器上的电压直流值,并确认电压为1 V
关闭主板电源并验证RBIAS电阻值是否为11 kΩ±1 %。'
http://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

<问题1>
在我们客户的主板上 ,有些 主板无法操作链路。
然后,每个偏置电压板如下所示;
OK板 :偏置电压1.0V
NG 板:偏置电压1.45V

如果 此引脚的偏置电压或电流不正确,可能会影响整个设备。  
这就是为什么,它会影响链路连接吗?


如果 RBIAS电阻(11kΩ±Ω 1 %)值和安装条件 没有问题(不管怎样), 是否还有其他原因?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    1.设备要求具有1 % 准确性的RBIAS。 对于不工作的设备,您是否尝试更换准确的RBIAS电阻器,然后进行链路连接?

    2.影响链路连接的其他关键因素包括:正确的质量时钟,带子设置,寄存器配置,磁性。

    此致,
    很棒